主题中讨论的其他器件: UNIFLASH、 IWR1443、 IWR1443BOOST
您好,
我有一个不 带 CP2105的 IWR6843AOP 定制板和一个外部 XDS110。 我想使用 外部 XDS110刷写 IWR6843AOP、但失败了。Uniflash 找不到 IWR6843AOP 并报告错误。
下图显示 了 IWR6843AOP 和 XDS110的连接以及 Uniflash 报告的错误。
什么是 dmmake?
谢谢你。


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我有一个不 带 CP2105的 IWR6843AOP 定制板和一个外部 XDS110。 我想使用 外部 XDS110刷写 IWR6843AOP、但失败了。Uniflash 找不到 IWR6843AOP 并报告错误。
下图显示 了 IWR6843AOP 和 XDS110的连接以及 Uniflash 报告的错误。
什么是 dmmake?
谢谢你。


您好,
我听从您的意见,可以 成功对 IWR1443BOOST 进行编程。但仍然无法使用 IWR6843AOP 对定制板进行编程。我找到了 taht 当我在闪存模式下设置 SOP(S1导通,S2且 S4关断。),电压时、SOP2的电压可能不正确 为 1.76V。
如果这导致了程序?谢谢。、我会再次感谢
下图显示了 SOP 原理图和 SOP2。的电压变化

原理图

SOP2的电压变化
朱您好、
感谢您确认 IWR1443BOOST 工作正常。 但是、我无法理解它与 IWR6843AOP 定制板的关系。
是的、SOP2行似乎存在一些问题。 在该参考设计中、我们可以选择将 PMIC_CLK 连接到 SOP2线路。
我们需要确保在您的设计中断开此线路。 R103电阻器可能已连接。 除此之外、请查看是否有任何其他行连接到 SOP 行。

谢谢、此致、
CHETHAN Kumar Y.B.