This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74FB1653:热管理

Guru**** 2873830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1504518/sn74fb1653-thermal-management

器件型号:SN74FB1653

工具/软件:

 SN74FB1653PCA 的数据表指示了 PowerPAD 封装、在器件底部有一个外露散热焊盘要焊接到电路板上以进行散热。 但是、我购买和收到的 IC 在器件底部没有任何外露散热焊盘。 是否已将封装更改为仅与外部连接的散热器一起使用、或者芯片底部是否缺少东西?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brandon、

    请参阅常见问题解答: https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/723481/faq-where-do-i-connect-the-thermal-pad-of-the-logic-qfn-devices

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、  

    感谢您的回答。 问题在于实际器件上没有外露散热焊盘。 在我看来、这些芯片只是有一个散热片、需要将散热器安装在顶部、而不是通过封装底部进行任何热管理。 文档和我手头的部件之间似乎存在直接冲突。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、  

    感谢您的回答。 问题在于实际器件上没有外露散热焊盘。 在我看来、这些芯片只是有一个散热片、需要将散热器安装在顶部、而不是通过封装底部进行任何热管理。 文档和我手头的部件之间似乎存在直接冲突。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brandon、

    您能分享一下上面的评分吗? 我看不到有任何 PCN 更改了封装。  

    我在 DigiKey 和 Mouser 上看到的 CAD 模型具有散热焊盘。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、  

    这是顶部标记。  

    -布兰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brandon、

    我仍在努力了解这个问题。 您是在哪里购买这些器件的? 合作伙伴关系?

    此致、

    Josh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、  

    这套10件是从 Rochester Electronics 购买的。 这是包装信息的图片,如果这是任何帮助。 但我想指出的是、我们之前大约一年前从 TI 直接购买了数量相同的2个订单。 我在网站上看到另一个以 G4结尾的 P/N、但我不清楚实际差异是什么。  

    -布兰登  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brandon、

    您是否还能分享通过 TI.com 购买的商品的封装和顶部标记

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这两款产品实际上都已在原型板上使用、但我能拍到照片。  

    -布兰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我担心的部分原因是、该器件在不使用时会变热、这让我认为我的实现实际上可能存在问题。 我似乎在拉取 Vcc (5V)输入上的250mA。 对于导致高电流消耗的原因是否有任何想法? BG Vcc 和偏置 Vcc 应该连接到 Vcc (5V)是否正确?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brandon、

    查看建议的条件、可以连接 BG VCC 并将 VCC 偏置到5V。

    您能分享您的原理图吗? 在不使用时、您的任何输入是否悬空?

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    这是我原理图中的一个片段。 由于使用了基准、因此要遵循该步骤可能会有点困难、但以_O 结尾的信号是来自 sbRIO-9603的数字输出(3.3V)、以_I 结尾的信号是相应的数字输入。 标有 SPARE DID 的信号会趋于悬空、因此我可以尝试将这些信号拉高或拉低、看看是否有任何变化。 在 B 侧、这些信号通过50 Ω 电阻器上拉至2V (备用线路除外、这是悬空的)。 否则、所有使能、时钟、选择线路都连接到5V 或 GND。 如果您看到除悬空输入外任何突出的地方、请告诉我。  

    -布兰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我相信我解决了包装的奥秘。 我发现这个1997年的文档似乎表明、这些芯片最初是在器件顶部使用散热板生产的、而不是在下面使用外露散热焊盘。 我认为这就是 G4变体、我认为它现在已经过时了。 TI 向我们发送了 G4芯片、尽管这不是我们订购的产品、Rochester Electronics 的器件可能是 原始过时器件的新旧库存、甚至在它被指定为 G4封装之前。  

    www.ti.com/.../scba003c.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brandon、

    我们仍在研究这一点、并将很快提供更新。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、  

    看看您是否对原理图有其他想法? 我今天能够将悬空引脚连接到 GND、但它没有任何变化。 芯片仍然会变得非常热、似乎在5V 电源上消耗的电流比本应大得多。 我觉得我必须在不应该连接5V 的位置连接。 Vref 悬空、但这只是 IC 的输出、对吗?  

    -布兰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brandon、

    我认为原理图没有任何问题。 任何悬空 A 输入都应连接至 VCC (5V)或 GND、而 B 输入应仅接地。 Vref 是输出电压源。 数据表建议添加一个外部去耦电容器、但这不会导致器件过热。 我不太熟悉为什么我们废弃了顶部散热片封装、并且只保留了散热焊盘封装、但根据它可以提供的输出电流量、器件需要某种类型的散热技术(散热器或散热焊盘)。 对于您现有的器件、我建议添加散热器。

    此致、

    Josh