This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28911:UCC28911D — 用于宽范围输入反激式设计

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28910, UCC28881, UCC28701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1542762/ucc28911-ucc28911d---usage-for-wide-range-input-flyback

器件型号:UCC28911
Thread 中讨论的其他器件:UCC28881、UCC28910 UCC28701

工具/软件:

您好、

我们有的用例  

输入电压范围为 19V 至 60V 直流电和 20V 至 265V 交流电。

12V 输出、80mA。

开关拓扑。

我遇到了 UCC28911D 和 UCC28881DR

https://www.ti.com/lit/ug/sluuba1/sluuba1.pdf?ts = 1752826665497&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FUCC28911EVM-718

UCC28881DR

https://www.ti.com/lit/df/tidrs78a/tidrs78a.pdf?ts = 1752826638278

您有  UCC28911D 的 EVM。

如果我更改变压器、是否可以将 UCC28911D 配置 为所需的规格。

我拥有变压器、可支持宽输入电压范围。  

https://www.we-online.com/components/products/datasheet/750370271.pdf

我正在尝试配置 UCC28911D、如 UCC28881DR EVM 中所示。 无法工作。

我是否缺少一些信息?

谢谢。此致、

Anurag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    根据您的功率等级、UCC28881 对于您的设计而言是更好的选择。

     

    UCC28910 专为更高的功率级别而设计、并使用初级侧调节。   调节 80mA 输出设计的初级峰值电流时可能存在问题。  此设计中的初级电流将远低于输出电流。  控制器很可能遇到问题 或无法控制此低初级电流。

     

    下面是您提到的 UCC28881 参考设计的原理图。  它经过初级侧调节。  我认为这是更适合您功率级别的选择、我建议在您的设计中使用此控制器。

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的答复。

    UCC28910 -->开关频率--> 115kHz

    UCC28881DR -> 开关频率-> 62kHz

    由于尺寸限制、我们想尝试使用尺寸更小的变压器。

    UCC28910  设计、当我移除 D4 并通过串联 10 Ω 电阻器 (R7) 直接为 VDD 提供 20V 电压时、 UCC28910 不会开始开关。  

     对于低输入电压启动 10V RMS、R9 和 R10 更改为 R9 = 23.46k 和 R10 = 8.02k。  

    变压器更改为 https://www.we-online.com/components/products/datasheet/750370271.pdf

    您能建议我是否可以 在迁移到 UCC28881DR 之前使用 UCC28910 尝试其他器件吗?

    此致、

    Anurag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    如前所述、由于电流较低、我不建议在此低功耗应用中使用 UCC28910。 内部电流镜无法与 UCC28910/1 器件中的这些低峰值电流搭配使用。  因此这些器件不能用于您的应用。  

     

    UCC28701 是初级侧调节反激式控制器、它使用外部 FET、并可通过可调节的外部分流电阻器控制低至较低的峰值电流。  该器件没有内部电流镜限制。  此控制器的工作频率高达 130kHz、可帮助您缩小变压器的尺寸。  您可以在以下链接中找到数据表。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc28701.pdf

     

    此致、