This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM34966-Q1:LM34966 问题

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: LM34966-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1541367/lm34966-q1-issue-of-lm34966

器件型号:LM34966-Q1


工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

请帮助我解决问题、

我正在使用 LM34966 电流控制器 反激式拓扑 以下规格:

  • 输入电压 :18 V 至 28 V(典型值 18 V)  

  • 输出电压 :13.5 伏

  • 输出电流 :3 A

  • 稳压器 :100 kHz(相应地设置 RT 电阻器)

  • 变压器 : W ü Würth Elektronik 零件号 750311591

  • 我随附了设计文件 pdf、请查找以供您参考

观察结果:

  • AT 空载 、 输入为 18V 时、输出为 21.2V  (明显高于预期)。

  • 节省的功耗  0.1A 负载 、输出 降至 7.23V  

  • 我已尝试调整 COMP 引脚(R/C 补偿) 并调整 反馈电阻分压器 、但输出仍然不稳定、并在负载下大幅下降。

  • 我尝试使用官方 TI.lib 模型 (LM34966-Q1_TRANS.LIB) 在 LTspice 中对 LM34966 进行仿真、但仿真失败的原因是:此外、我尝试使用官方 TI.lib 模型 (LM34966-Q1_TRANS.LIB) 在 LTspice 中对 LM34966 进行仿真、但仿真 不起作用

  • e2e.ti.com/.../flyback.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohammed:

    感谢您的联系。  

    您的变压器连接方式似乎错误。 请交换初级侧或次级侧的连接。  

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moritz 先生:

    为您带来的不便深表歉意。 最初、我们观察到、在不改变极性的情况下、由于磁芯饱和、次级电压约为 18V。 但是、轻负载时、输出电压降至零。 为了解决这个问题、我们根据您的 EVM 和我附加的参考设计更改了初级绕组和辅助绕组的极性。

    现在、在改变极性后、我们观察到了这一点

    • AT  空载 、 输入为 18V 时、输出为  21.2V   (明显高于预期)。

    • 节省的功耗   0.1A 负载 、输出  降至 7.23V  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohammed:

    您能否发送更新后的原理图?

    此外、我还想查看 Vin、Vout、开关节点和 COMP 引脚在空载和负载条件下的一些示波器截图。

    此致

    Moritz