This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP22220:UCD3138RJAT、PMP22220

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00707, PMP22220, PMP20873, UCD3138PFCEVM-026, UCC28180, UCC28950, UCC28951, MSP430G2544, PMP8740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1534669/pmp22220-ucd3138rjat-pmp22220

器件型号:PMP22220
Thread 中讨论的其他器件: PMP20873、TIDA-00707、 UCD3138PFCEVM-026UCC28951MSP430G2544PMP8740

工具/软件:

您好团队:

是否可以使用 UCD3138RJAT 设计输出功率为 1500W (3.65V/300A) 的交流/直流 (230VAC) 磷酸锂充电器?  控制器的硬件资源是否足以实现这一点、或者我是否应该使用面向 DSP 的 C2000 系列?

此致、

Tsvetan Ginin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tsvetan、

    是的、UCD3138x 控制器可用于 AC/DC 应用。 UCD3138x 在可实现的功率级别上没有固有限制。 任何电源拓扑都应通过 UCD3138x 控制器实现。

    目前、我们在 UCD3138x 上提供了以下 PFC 示例。 所有设计的功率可扩展至 1.5kW。

    PFC 级之后使用哪个 DC/DC 级? 我们还 为 UCD3138x 提供 PSFB、HSFB 和 LLC 示例。  

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    我想通过修改文章“ 2kW 并联电源模块的设计概述“中所述的示例来使用 PSFB 拓扑、但电流约为 300A (3.65V)。 我可以获取此次开发的设计文件吗?

    此致、

    Tsvetan Ginin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tsvetan、

    “2kW 并联电源模块设计评审“是我们 2016 年电源研讨会系列的一部分、 您可以在下面找到存档:

    本文讨论 了 PMP8740 参考设计。 下面是系统的简要方框图。 系统 在 PFC 级使用 UCC28180、 在 PSFB 级使用 UCC28950。 这两个控制器都是完全模拟的、不可编程。 您是否正在寻找模拟解决方案?

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    感谢 PMP8740 参考设计。  我不打算使用完全模拟解决方案、但我想用 UCD3138x(我也将在 PFC 级使用该方案)替换模拟 PSFB 控制器 (UCC28951)、但保持输出并行性。 我想我还可以将 MSP430G2544 的功能传输到 PSFB 级的数字控制器。

    此致、

    Tsvetan GInin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tsvetan、

    是的、借助 UCD3138x 控制器、您的系统绝对是可行的。 您可以让一个 UCD3138x 控制初级侧的 PFC、另一个 UCD3138x 控制次级侧的 PSFB。 然后、两个 UCD3138x 可通过 PMBus、I2C、UART 等进行通信 下面是“UCD3138x器件简介“第 18 页中的示例方框图。  

    我们的 PSFB 示例包括 PMP4320AUCD3138PSFBEVM-027。  

    此致、

    Jonathan Wong