Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00707, PMP22220, PMP20873, UCD3138PFCEVM-026, UCC28180, UCC28950, UCC28951, MSP430G2544, PMP8740
Thread 中讨论的其他器件: PMP20873、TIDA-00707、 UCD3138PFCEVM-026、 UCC28951、 MSP430G2544PMP8740
工具/软件:
您好团队:
是否可以使用 UCD3138RJAT 设计输出功率为 1500W (3.65V/300A) 的交流/直流 (230VAC) 磷酸锂充电器? 控制器的硬件资源是否足以实现这一点、或者我是否应该使用面向 DSP 的 C2000 系列?
此致、
Tsvetan Ginin