This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010242:原理图中 NT2 的用途。

Guru**** 2926540 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010242, LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1573428/tida-010242-the-purpose-of-nt2-in-the-schematic

器件型号:TIDA-010242
主题中讨论的其他器件: LM5069

工具/软件:

您好:

如果 AGND2 通过 D7 连接到 SGND、为什么 TIDA-010242 原理图中使用 NT2?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    我认为这实际上是对原始设计师的疏忽。 我自己测试过此电路板、直接网带没有任何问题、因此我相信您可以省略 D7。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bart、

    感谢您的答复。

    请仔细阅读以下两篇文章:

    通过 LM5069 实现浪涌停止和反向电压保护

    用于 LM5069 浪涌抑制和反向电压保护的 EVM

    我 在连接 D7 和 NT2 与以下测试条件的情况下、在 TIDA-010242 上进行基本的预合规性测试?

    ---------------

    1.输入电压:24V(2s 持续时间)-->+100V(0.25s)-->24V(2)-->0V(2)-->100V(0.25s)-->0V(2)-->24V(2s)

    2.输入电压:24V(2s 持续时间)-->+150V(0.25s)-->24V(2)-->0V (2s)-->150V (0.25s)-->0V (2s)-->24V (2s)

    已用:Agilent 6813B 作为直流电源

    使用:直流负载火炬 1A 和 2A

    ---------------

    我已经测试了 TIDA-010242 多次、在上述几项测试之后、LM5069 或 MOSFET 或两者几乎总是损坏。

    15V、20V 或 24V 输入下的输出电压 看起来一切正常、但 Q3 上的 Vgs 不是~11V 而是略小于 2V。  这意味着 LM5069 或 Q3 MOSFET 损坏。

    如果将直流负载增加到 2A 或 3A、Q3 会变得非常热、因为它没有完全开路。  

    我认为、如果您在实际汽车条件下使用 NT2、则应断开连接、D7 是必须连接的。