This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740:反激式 SMPS–PWM 不正确生成(初级电感 216 µH,多输出)/UCC28740 反激式启动问题。

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1618933/ucc28740-flyback-smps-pwm-not-properly-generated-primary-inductance-216-h-multiple-outputs-ucc28740-flyback-startup-issues

部件号: UCC28740

TI 团队大家好、

我目前正在从事隔离型反激式 SMPS 设计、我遇到了控制器 PWM 生成不当的问题。 感谢您为解决此问题提供指导。

设计概述:

拓扑:反激式转换器

初级电感:216 µH

输出:

+12V

–12V

+5V(所有次级侧,带公共接地)

+16V(初级侧辅助绕组用于控制器 IC 电源)

问题描述:

控制器的 PWM 信号未正确生成。 波形看起来不稳定/不正确、并且转换器未按预期运行。

观察结果:

 PWM 输出异常(随附了波形详细信息)。

[黄色探头。 (Vdd 电容器上的电压)

蓝色探针。 (IC PWM)]

转换器无法正确调节。

附件:

完整原理图

测得的 PWM 波形

栅极驱动波形

 

请求:

请帮助查看设计并提供以下建议:

1.产生不正确的 PWM 的可能原因。

2.辅助电源布置是否会导致启动或偏压不稳定。

3.有关补偿、变压器设计或控制器配置的任何建议。

如果需要其他测量或信息、请告知我。

 

此致、
Satyam Tiwari image.pngIMG-20260221-WA0030.jpegIMG-20260221-WA0029.jpeg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    获得的输出电压是多少?

    什么是输入电压?

    能否提供+VCC_pri 波形?

    能否确认是在 IC 的 DRV 引脚或 MOSFET 的“GATE"端“端子处采集“蓝色波形“?

    此致

    Rohan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rohan、

    在我们的设置中、需要+12V、–12V 和+5V 的输出电压。 但是、我们仅收到–7V DC 而不是–12V、并且所有其他电压均为零。

    我附上了 IC DRV PWM 引脚在空载条件下的相关波形、并更新了原理图以供您参考。

    我的问题是:此 PWM 波形是否正确、或者这是 IC 产生的栅极缺火现象吗? 该 PWM 的频率非常低、仅高达 7Hz。

    此致

    Satyam

        

    e2e.ti.com/.../SMPS1_5F00_Schematic-PDF.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jinesh Todawat 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Satyam、

    我认为栅极波形不正确、因为当 VDD 增加时、应该没有 DRV 输出、因为 VDD 尚未达到导通阈值。

    由于打开了另一个线程、因此我正在关闭此线程。 我们将告诉您有关另一个主题的更多信息。

    此致

    Rohan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rohan、

    我在输入电压(高于 200V)下提供了足够的电压。 为什么 IC 不是从 UVLO 出来? 它的输出电压应该高于 200 V?? 您能帮我解决这个问题吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Satyam、

    是否要继续此线程、因为已打开其他线程?

    如果是,我会请求关闭其他线程,否则我们可以讨论另一个线程。

    此致

    Rohan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rohan:

    我们可以继续讨论这一主题。 请将此视为优先请求、并尽早提供支持。

    如果您需要任何其他信息、请随时告知我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Satyam、

    我将关闭此主题、并将继续处理在“电源管理论坛“下打开的主题。

    此致

    Rohan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rohan、

    我将 110VDC 至 400VDC 的输入电压范围直接施加到反激式转换器。 我们还将 HV 引脚直接连接到直流输入电压、无需使用电阻分压器。

    此外、我将 VDD 电容值降低至 12µF (CVDD = 12µF)。 完成这些更改后、我们测量了 VDD 和 DRV 引脚电压、结果与之前观察到的结果相同。

    变压器匝数比如下所示:

    • 初级绕组匝数= 39

    • Vcc(+12V 绕组)匝数= 5

    • –Vcc(–12V 绕组)匝数= 5

    • +5V 绕组匝数= 2

    • Vcc_Pri(+16V 辅助绕组)匝数= 7

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    萨蒂亚姆

    由于我们正在其他主题上讨论这个问题、因此我将结束这一主题。

    此致

    Rohan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请关闭另一个、然后打开该主题、直至问题得到解决

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Satyam、

    您能否确认 C33 和 C40 都更改为 12uF?

    能否移除 C39 和 C41 并检查 DRV 引脚和 VDD 引脚波形?

    您还可以禁用反馈环路并检查 VDD 和 DRV 引脚波形吗?

    和直接在 HV 引脚上施加直流输入、因为电压范围为 110V-400V DC 且小于 700VDC。

    我希望检查缓冲器电阻和电容。

    这种问题我没有得到解决、因此我需要调试正在发生的情况、因此我要求执行这些操作。

    此致

    Rohan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rohan、

    这是为了确认 C33 和 C40 均已移除、C29 和 C30 为 12.2 µF (10 µF + 2.2 µF)、并且还  移除了 C39 和 C41。 (所有标识符都是根据我们已经与您共享的原理图提及的。)

    我们目前正在零 PCB 上测试我们的设置。 按照您的建议、我们立即修改了电路并进行了相应的测试。 我们还移除了反馈电路。 但是、PWM 信号仍然没有按预期出现在 DRV 引脚上。

    此外、我们测试了 IC 数据表中提到的另一个条件。 它指出、当 HV 引脚开路、VS 引脚为 4V 且 FB 引脚为 0V 时、我们应该能够在 DRV 引脚上观察 PWM。 我们也尝试了该配置、但在 DRV 引脚上未观察到 PWM 信号。

    请建议后续步骤以帮助我们解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Satyam、

    您能分享一下这种情况下的 VDD、DRV 波形吗 我们还移除了反馈电路。 但是、PWM 信号仍然没有按预期出现在 DRV 引脚上“。

    以及输出电压波形。

    此致

    Rohan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rohan、

    请找到 相同条件下的 VDD 波形(蓝色探头)和 DRV 波形(黄色探头)。 这种情况下没有输出电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Satyam、

    您是否还能做一件事:移除 DRV 引脚和 MOSFET 栅极之间的缓冲电路 (NPN 和 PNP)、并通过 10-20 欧姆电阻器将 DRV 输出直接连接到 FET 的栅极、然后检查 DRV 波形 以及 VDD 波形?

    此致

    Rohan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rohan、

    我们还测试了没有晶体管缓冲器的电路、DRV 输出保持不变。

    此外、我们按如下方式向所有 IC 引脚施加外部电压:Vs 引脚= 4V、FB 引脚= 0.8V 且 CS 引脚= 0.9V。 我们将 HV 引脚直接连接到 Bulk 电容器、并观察了 DRV 引脚 PWM。 但是、DRV 引脚 PWM 和 VDD 波形仍然与前一种情况相同。 (在本例中,我们施加了反激式输入电压范围 110V - 400Vdc)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Satyam、  

    您能否确认探头设置是否正确完成?

    我注意到、根据您最近提供的 DRV 和 VDD 波形、DRV 输出电压为 200mV

    我们还测试了没有晶体管缓冲器的电路、DRV 输出保持不变-- 您能提供波形吗?

    此致

    Rohan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rohan、

    移除晶体管缓冲器后、请查看 DRV 引脚的波形。

    为清楚起见、没有探测设置错误。 DRV 引脚的电压振幅非常低、因此减小了 DSO 上的电压标度、以便清楚地观察波形。

    此致  

    Satyam。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Satyam、

    您在多大的温度下进行测试?

    同一 PCB 上是否有其他电路?

    如果没有,那么你可以用新的 IC 更换吗?

    此致

    Rohan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rohan、

    我正在室温 (27°C) 下进行测试。 我们只有一个 PCB、我们已经更换过 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Satyam、

    能否提供 VS 引脚波形?

    您能告诉我、什么是以+12V、–12V 和 5V 输出连接的负载?

    什么是变压器的漏电感?

    到目前为止、所有组件都被移除了什么?

    反馈是已连接还是已断开?

    此致

    Rohan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rohan、

    在我们的电路板上、VS 引脚电压为 0V、所有其他次级电压也为 0V。但是、–12V 绕组的电压为–7V(在空载条件下测试)。

    变压器的漏电感为 4.5 µH。

    根据新原理图(再次附上)、我们移除了缓冲电路、反馈电路、C33、C40、C39、 和 C41。 在从 HV 引脚上移除电阻分压器后、我们还将 HV 引脚直接连接到 C_BULK 点。

    此致、
    Satyam

    e2e.ti.com/.../1234.SMPS1_5F00_Schematic-PDF.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rohan、  

    我在等你的责任。

    此致

    Satyam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Satyam、

    我将请求连接缓冲电路并提供 VDS、辅助绕组、次级侧绕组(用于+12V)波形、如果可能的话、还可以断开另外两个绕组(用于–12V 和+5V)。 还要测量 VOUT 和 VDD 波形。

    此致

    Rohan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rohan、

    我的硬件已损坏。 我目前正在调试问题、并会尽快回复您。

    此致  

    Satyam  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Satyam、

    直到我还会尝试找出问题背后的原因。

    此致

    Rohan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rohan、

    我的反激式 SMPS 现可正常运行;不过、我在负载条件下会遇到调节问题。 您能否提供 IC 的 SPICE 仿真模型?

    或者、感谢您提供有关改进稳压性能的指导。

    我的负载条件如下:

    • 16V/0.5A(初级接地)

    • +12V / 0.5A 和+5V/1A(次级接地)

    连接所有负载后、输出电压会显著下降:

    • +16V 降至约 10V

    • +12V 电压下降至大约 9V

    • +5V 下降至大约 4V

    我随附了原理图以供您参考。

    注意:

    • 输入电压:240V 交流

    • 仅附加调节电路原理图

    • 经稳压调节的输出电压为 5V

    此外、请告知是否可以 同时调节+5V 和+12V 输出? 如果是、请你提出建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    很抱歉、回复延迟。

    根据 TI 的实践、我们支持 SIMPLIS 模型。

    o/p 电压的下降可能是由于发生交叉调节而导致的。 我们需要弄清楚。

    能否检查变压器的漏电感?

    你能尝试填充 R18 和 C12 吗?

    5V 输出被调节、对吗?

    此致

    Rohan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rohan、

    对延迟的回复表示歉意。

    变压器的漏电感为 4 µH。 为了您的理解、我想澄清一下我们项目的要求。 我们需要四个输出电压:初级侧+16V、次级侧+12V、–12V 和+5V。

    目前、我们仅调节+12V 和+5V 输出。 在满载条件下、稳压输出保持稳定在+12V/1.5A 和+5V/0.5A。 但是、未调节的输出明显高于预期。 具体而言、–12V 输出升至约–45V/16V、100mA 输出升至约 22V/16V 300mA。

    我们感谢您在解决此问题方面提供指导。

    此致、

    Satyam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    对延迟的答复道歉。  我上星期离开了。

    在空载情况下、输出电压的状态是什么?

    您能否提供电路原理图以及变压器的匝数?  

    此致

    Rohan