This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-0.0663万:TIDA-0.0663万中TPS2.2968万的作用

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA857, TLV3502, TDC7200, TDC7200EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/576546/tida-00663-the-role-of-tps22968-in-tida-00663

部件号:Tida-0.0663万
线程中讨论的其他部件:TPS2.2968万,, OPA857TLV3502TDC7200TDC7200EVMTPS2.2967万

你好

以下是 TIDA-0.0663万 LIDAR脉冲飞行时间参考设计的一部分。我不明白 为什么会有TPS2.2968万? 它的作用应该是什么?

 请专家向我解释一下。

李尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nick:

    鉴于测量的TOF (飞行时间)将介于150PS和0.3µs之间,OPA857 (图中不存在)和TLV3502引入的传播延迟可对精度作出主要贡献。

    其目的是在TLV3502和OPA857的输入处定期生成“校准脉冲”,以“数字校准”测量外的传播延迟贡献。

    一旦BP11_CAL(GPIO)设置为高,校准序列就会开始。 然后,信号将通过TLV3502和OPA857传播到两个TDC7200。 校准时间将不会是TLV3502和OPA857的传播延迟时间之和。

    我希望我回答了你的问题。

    此致

    Giovanni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Giovanni,
    我明白了,非常感谢您的专业解释!

    此致

    李尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想使用TIDA-0.0663万作为参考设计,我有一个问题,我不知道信号BP11_CAL的频率,它是方波信号吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,我没有弄清楚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你是中国人吗? 您能告诉我电话号码或其他QQ,或者我可以 联系进行讨论吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    BP11_CAL是一个单位步长,每次需要运行校准序列时,它从0变为1。

    谢谢

    Giovanni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Giovanni,
    感谢您的帮助,我找到了,并想根据TIDA-0.0663万设计一个LIDAR,是否有任何软件可供我参考?

    Steven Yao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Steven,

    此TI设计重用了TDC7200EVM固件源代码。 完整的TDC7200EVM固件源代码zip是TDC7200EVM-GUI安装文件夹C:\Program Files (x86)\Texas Instruments \TDC720xEVM\Firmware的一部分。

    谢谢
    Giovanni
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Giovanni,ñ o

    感谢你的帮助。

    我还有一个问题,我们知道sigal laser _on是pulse,但在TIDA-0.0663万的原理图中,laser _on信号连接到PIN U4A.2,为什么不连接 到PIN U4A.1?

    我还想知道激光打开的脉冲电压,您能告诉我吗? 或者是否有任何关于TIDA-0.0663万的测试报告?

    U4是比较器。

    此致

    Steven Yao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steven,

    我附上了一张图像,其中显示了U4A( TLV3502 )在这种特殊情况下的工作原理。

    激光接通脉冲电压为3.3V。 您可以在 设计指南中找到TIDA-0.0663万的测试报告

    谢谢

    Giovanni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Giovanni,ñ o

    感谢你的帮助。

    我还有一个问题,我可以使用 TPS2.2967万 替换 TPS2.2968万吗?  TPS2.2967万是单通道交换机。

    此致!

    Steven Yao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Steven,

    使用TPS2.2967万而不是TPS2.2968万应该不是问题,因为器件参数非常相似。

    谢谢
    Giovanni
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Giovanni,

    感谢您的澄清。

    顺便说一下,在参考设计图中,R3和C4已经占用了~350ns (1/2*PI*fc)?

    但触发器进入激光驱动器时,在方框图图中设置为延迟125ns?

    你也能评论一下吗?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jason:

    125ns是数据表中提到的TDC7200的起动和停机信号之间的最短时间。

    触发信号的延迟时间必须超过125ns,在这种情况下,由R3,C4和SN74LVC2G14DCKR tpd设置。

    谢谢

    Giovanni