线程中讨论的其他部件:TPS2.2968万,, OPA857, TLV3502, TDC7200, TDC7200EVM, TPS2.2967万
你好
以下是 TIDA-0.0663万 LIDAR脉冲飞行时间参考设计的一部分。我不明白 为什么会有TPS2.2968万? 它的作用应该是什么?
请专家向我解释一下。
李尼克
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
以下是 TIDA-0.0663万 LIDAR脉冲飞行时间参考设计的一部分。我不明白 为什么会有TPS2.2968万? 它的作用应该是什么?
请专家向我解释一下。
李尼克
您好,Nick:
鉴于测量的TOF (飞行时间)将介于150PS和0.3µs之间,OPA857 (图中不存在)和TLV3502引入的传播延迟可对精度作出主要贡献。
其目的是在TLV3502和OPA857的输入处定期生成“校准脉冲”,以“数字校准”测量外的传播延迟贡献。
一旦BP11_CAL(GPIO)设置为高,校准序列就会开始。 然后,信号将通过TLV3502和OPA857传播到两个TDC7200。 校准时间将不会是TLV3502和OPA857的传播延迟时间之和。
我希望我回答了你的问题。
此致
Giovanni
您好 ,Giovanni,ñ o
感谢你的帮助。
我还有一个问题,我们知道sigal laser _on是pulse,但在TIDA-0.0663万的原理图中,laser _on信号连接到PIN U4A.2,为什么不连接 到PIN U4A.1?
我还想知道激光打开的脉冲电压,您能告诉我吗? 或者是否有任何关于TIDA-0.0663万的测试报告?
U4是比较器。
此致
Steven Yao
您好,Steven,
我附上了一张图像,其中显示了U4A( TLV3502 )在这种特殊情况下的工作原理。
激光接通脉冲电压为3.3V。 您可以在 设计指南中找到TIDA-0.0663万的测试报告。
谢谢