This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSpice for TI:TLV522 PSPICE 库

Guru**** 2012440 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV522, TLV9042
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1035260/pspice-for-ti-tlv522-pspice-library

器件型号:PSpice for TI
主题中讨论的其他器件:TLV522TLV9042

大家好、团队、

我的客户希望将 TLV522电路仿真为随附的项目文件。 但是、他可以看到以下错误按摩。
您是否会建议我们如何修复 TLV522的 pspice 文件?



/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/234/TEST_5F00_TLV522.zip

>错误按摩>

-------- 信息(ORPROBE-3209):仿真配置文件:SCHEMATIC1-瞬态---
INFO (ORPROBE-3183):正在运行仿真...
**配置文件:"SCHEMATIC1-Transient (SCHEMATIC1-Transient)"[ C:\Temp\TEST_TLV522-PSpiceFiles\SCHEMATIC1\Transient.sim ]
读取和检查电路
错误(ORPSIM-16363):子电路中命令无效
错误(ORPSIM-16499):在.SUBCKT 中缺少.END
警告(ORPSIM-15256): 不是子电路参数
警告(ORPSIM-15256): 不是子电路参数
电路有错误... 运行已中止
有关详细信息、请参阅输出文件
INFO (ORPROBE-3188):模拟已中止

非常感谢您的建议。

最好的农家
Akihisa Tamazaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akihisa、

    此警告表示库文件使用 Unix 格式化(LF)而不是 Windows 格式化(CRLF)。 我下载了您的项目并更改了文件的格式。 (如果您决定执行此操作、请注意、它将触发"外部"模型的3探针限制、因为它不再是 TI.com 上的 TI 模型。) 但是、新格式仍然为我提供了有关丢失节点的新错误。 我认为这是模型本身的一个问题。 我将把这个线程移到负责模型的生产线上。

    谢谢、

    Jackie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jackie 和 Akihisa-San、

    我抓取了模型、并将其原样使用、将其导入到 TINA 中、TINA 工作正常。 这可能是 TI 的 PSpice 问题。 同时、我们建议使用 TINA、我在这里附加了 TINA 原理图和宏模型。

    e2e.ti.com/.../buffer_5F00_lmv522.TSCe2e.ti.com/.../TLV522.TSM

    缓冲器电路:

    用作缓冲器:

    通过电气规则检查:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry-San、Jackie San、

    感谢您的支持。

    作为客户反馈、他希望使用  TI 的 PSPICE 进行计算、因此他请求 TI 提供修改后的 TLV522 PSPICE 模型。  可以在离线模式下讨论它吗?

    此致、
    Akihisa Tamazaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、塔马扎基-圣、  

    我已通过此 e2e 常见问题解答重定向至该链接、该链接可解决我们的最终问题。 Jerry 和我将努力重新发布集成库。 在 PSpice for TI 中上传可能需要长达一周的时间、模型库更新必须是最新的。  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Caro、

    感谢您查看该模型并对其进行修订。

    -Jackie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Caro-San、

    非常感谢您的支持。
    我将要求客户等待一周、然后 刷新 TI 库。  

    此致、
    Akihisa Tamazaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塔马崎- San、您好!  

    感谢您发送电子邮件 ping。 Jerry 和我检查了这个 TT、得到了同样的错误:  

    我们将继续并再次发布。  


    同时、我注意到、TI.com 上没有 TLV522库存:

    我认为一个不错的替代方案是 TLV9042、它具有 TI.com 库存和以下比较表:  

       

    它还具有一个 PSpice for TI 集成库、该库目前正在运行:  

    我从客户那里下载了上述附加项目并添加了 TLV9042。 我注意到客户最初的附件中有几个问题、电源电压超过 VSS = 5.5V (±5V=10V)、输入源的频率高于 TLV522的 GBW。 我将电源调整到 VSS 5.5V (±2.75=5.5V)范围内、并建议使用带宽更高的器件(TLV9042)。  
    请参阅存档的项目 :e2e.ti.com/.../test_5F00_TLV522_2D00_2021_2D00_10_2D00_04T16_2D00_01.zip

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Caro-San、

    感谢您的招待。
    但是、客户选择 TLV522是因为它具有低 IQ 和低价格。
    因此、客户 希望 修改后的 TLV522 IBIS 模型 能够生成设计 报告。

    非常感谢您的帮助。

    此致、
    Akihisa Tamazaki
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塔马崎- San、您好!  

    TLV522模型于昨天发布。 我怀疑集成库中可能需要长达一周的时间。  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡罗来纳-圣

    感谢您的支持。
    我将在下周确认、然后我将告知客户。

    如果我有一些问题、我会告诉您。

    此致、
    Akihisa Tamazaki