主题中讨论的其他器件:TLV522、 TLV9042
大家好、团队、
我的客户希望将 TLV522电路仿真为随附的项目文件。 但是、他可以看到以下错误按摩。
您是否会建议我们如何修复 TLV522的 pspice 文件?
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/234/TEST_5F00_TLV522.zip
>错误按摩>
-------- 信息(ORPROBE-3209):仿真配置文件:SCHEMATIC1-瞬态---
INFO (ORPROBE-3183):正在运行仿真...
**配置文件:"SCHEMATIC1-Transient (SCHEMATIC1-Transient)"[ C:\Temp\TEST_TLV522-PSpiceFiles\SCHEMATIC1\Transient.sim ]
读取和检查电路
错误(ORPSIM-16363):子电路中命令无效
错误(ORPSIM-16499):在.SUBCKT 中缺少.END
警告(ORPSIM-15256): 不是子电路参数
警告(ORPSIM-15256): 不是子电路参数
电路有错误... 运行已中止
有关详细信息、请参阅输出文件
INFO (ORPROBE-3188):模拟已中止
非常感谢您的建议。
最好的农家
Akihisa Tamazaki