This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、团队、
我的客户希望将 TLV522电路仿真为随附的项目文件。 但是、他可以看到以下错误按摩。
您是否会建议我们如何修复 TLV522的 pspice 文件?
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/234/TEST_5F00_TLV522.zip
>错误按摩>
-------- 信息(ORPROBE-3209):仿真配置文件:SCHEMATIC1-瞬态---
INFO (ORPROBE-3183):正在运行仿真...
**配置文件:"SCHEMATIC1-Transient (SCHEMATIC1-Transient)"[ C:\Temp\TEST_TLV522-PSpiceFiles\SCHEMATIC1\Transient.sim ]
读取和检查电路
错误(ORPSIM-16363):子电路中命令无效
错误(ORPSIM-16499):在.SUBCKT 中缺少.END
警告(ORPSIM-15256): 不是子电路参数
警告(ORPSIM-15256): 不是子电路参数
电路有错误... 运行已中止
有关详细信息、请参阅输出文件
INFO (ORPROBE-3188):模拟已中止
非常感谢您的建议。
最好的农家
Akihisa Tamazaki
您好、Akihisa、
此警告表示库文件使用 Unix 格式化(LF)而不是 Windows 格式化(CRLF)。 我下载了您的项目并更改了文件的格式。 (如果您决定执行此操作、请注意、它将触发"外部"模型的3探针限制、因为它不再是 TI.com 上的 TI 模型。) 但是、新格式仍然为我提供了有关丢失节点的新错误。 我认为这是模型本身的一个问题。 我将把这个线程移到负责模型的生产线上。
谢谢、
Jackie
您好 Jackie 和 Akihisa-San、
我抓取了模型、并将其原样使用、将其导入到 TINA 中、TINA 工作正常。 这可能是 TI 的 PSpice 问题。 同时、我们建议使用 TINA、我在这里附加了 TINA 原理图和宏模型。
e2e.ti.com/.../buffer_5F00_lmv522.TSCe2e.ti.com/.../TLV522.TSM
缓冲器电路:
用作缓冲器:
通过电气规则检查:
塔马崎- San、您好!
感谢您发送电子邮件 ping。 Jerry 和我检查了这个 TT、得到了同样的错误:
我们将继续并再次发布。
同时、我注意到、TI.com 上没有 TLV522库存:
我认为一个不错的替代方案是 TLV9042、它具有 TI.com 库存和以下比较表:
它还具有一个 PSpice for TI 集成库、该库目前正在运行:
我从客户那里下载了上述附加项目并添加了 TLV9042。 我注意到客户最初的附件中有几个问题、电源电压超过 VSS = 5.5V (±5V=10V)、输入源的频率高于 TLV522的 GBW。 我将电源调整到 VSS 5.5V (±2.75=5.5V)范围内、并建议使用带宽更高的器件(TLV9042)。
请参阅存档的项目 :e2e.ti.com/.../test_5F00_TLV522_2D00_2021_2D00_10_2D00_04T16_2D00_01.zip
祝你一切顺利、
卡罗莱纳州
Caro-San、
感谢您的招待。
但是、客户选择 TLV522是因为它具有低 IQ 和低价格。
因此、客户 希望 修改后的 TLV522 IBIS 模型 能够生成设计 报告。
非常感谢您的帮助。
此致、
Akihisa Tamazaki
塔马崎- San、您好!
TLV522模型于昨天发布。 我怀疑集成库中可能需要长达一周的时间。
祝你一切顺利、
卡罗莱纳州
卡罗来纳-圣
感谢您的支持。
我将在下周确认、然后我将告知客户。
如果我有一些问题、我会告诉您。
此致、
Akihisa Tamazaki