This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01486:传感器电缆的端接

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6047, TIDA-01486, MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/909521/tida-01486-termination-of-transducer-cable

器件型号:TIDA-01486
主题中讨论的其他器件:EVM430-FR6047MSP430FR6047

您好!

我想使用 EVM430-FR6047并将其连接到 TIDA-Board 、如本主题中所述。

稍后、我想使用金属管>= DN80上的两个夹持式传感器测量流量。 您是否有使用50欧姆同轴电缆(RG 58/ 5m 或10m)连接传感器的经验?

我必须如何处理输出通道中的电阻器(传输线路的端接)? 我还有其他需要考虑的吗?

我在输出通道中使用50欧姆电阻器对其进行了测试。 这是我`ve 的“最佳”结果,但不幸的是,结果是无用的。

您能想象一下造成这种不良结果的原因吗?

感谢你的帮助。

此致

Matthias Luzius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mattias、您好。  我们的工业工厂自动化团队已转发您的问题。  请在1-2个工作日内回复。  

    此致、

    J. Fullilove

    参考设计操作

    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthias、

    我无法打开您所引用的线程。

    对于 TIDA-01486、我们使用了更短的电缆(~ 50cm)。 我们尚未使用更长的同轴电缆进行测试。 您的传感器的阻抗是多少?

    关于您获得的结果、您能不能帮助我了解您的系统设置。 您是否已将 TIDA-01486连接到 MSP430FR6047 EVM? 您正在使用哪些软件和配置参数?

    如果两个板已经连接、对于软件、请遵循此主题 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/t/702532?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=tida-01486末尾的建议

    有关配置参数、请参阅 TIDA-01486用户指南的图20:

    https://www.ti.com/lit/ug/tidudo7/tidudo7.pdf?ts=1590958009586

    如果您需要进一步的帮助、请告诉我。

    谢谢

    GIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gio、

    是的、我已经像在这个线程中讨论的那样将 Tida01486连接到 EVM:

    e2e.ti.com/.../904956

    我的传感器具有83欧姆的阻抗。

    我使用的是原始 EVM 示例软件、并将 PD1、S1和 S3设置为高电平。 因为我仅使用一对换能器。 在具有以下参数的 Z 模式下:

    谢谢

    Matthias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthias、

    我看到您设置了15.5dB 增益。  这对于 DN80而言可能太大、并使 MSP430FR6047的接收级达到饱和状态。 正如您在 TIDA-01486用户指南的 PAG 21中所看到的、我们为10cm 直径的管道设置了1.9db 增益。 此外、我们还将 THVD3095增益更改为6db、总增益为7.9db、这足以读回信号。

    您的 Vbias 是什么?

    谢谢

    GIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gio、

    我看到您设置了15.5dB 增益。  这对于 DN80而言可能太大、并使 MSP430FR6047的接收级 达到饱和状态。 正如您在 TIDA-01486 用户指南的 PAG 21中所看到的、我们为10cm 直径的管道设置了1.9db 增益。 此外、我们还将 THVD3095增益更改为6db、总增益为7.9db、这足以读回信号。

    您是否还使用了夹钳式换能器或直插式? 您能告诉我这些换能器的类型和制造商吗?

    您的 Vbias 是什么?

    在对换能器进行几次测试后、我认为我必须将电压提高到+15/-15V 以上。 我在+15/-15V 时以最大增益获得最佳结果。 因为我还想测量较大的管道、所以我必须寻找功能更强大的高速放大器。 您能告诉我一个合适的问题吗? 假设是+/-50V?

    谢谢

    此致

    Matthias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthias、

    我们使用4个直列式传感器进行了测试。  

     该器件是否适合您的应用 https://www.ti.com/product/OPA462?

    谢谢

    GIO