主题中讨论的其他器件:EVM430-FR6047、 MSP430FR6047
您好!
我想使用 EVM430-FR6047并将其连接到 TIDA-Board 、如本主题中所述。
稍后、我想使用金属管>= DN80上的两个夹持式传感器测量流量。 您是否有使用50欧姆同轴电缆(RG 58/ 5m 或10m)连接传感器的经验?
我必须如何处理输出通道中的电阻器(传输线路的端接)? 我还有其他需要考虑的吗?
我在输出通道中使用50欧姆电阻器对其进行了测试。 这是我`ve 的“最佳”结果,但不幸的是,结果是无用的。
您能想象一下造成这种不良结果的原因吗?
感谢你的帮助。
此致
Matthias Luzius