This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:WEBENCH设计工具
尊敬的论坛读者:
我们尝试在双相设计中使用 LM5122 (Design =最初来自 TI -站点)将输入电压(3 - 4、5Vdc / 50Amp)转换为24V 直流的输出电压。
我们更改了 R21 (用于设置 LM5122的 UVLO 引脚以降低输入电压)。 (我们使用了 LM5122 pdf 文档中的公式)
输入电压:4、5V 是最小启动电压... 我们希望它能够在 尽可能低的3V (或3、5 - 4V)电压下工作、并具有持续电流(最大连续50A)。
输出电压已设置为24V 直流。 (使用 R26、R27、R28)。
我们更改了 Comp 和 FB 引脚(R25、C25、C26)之间的滤波器。 (我们使用了 LM5122 pdf 文档中的公式)
我们将输入源更改为电池(设置:4、5V、也尝试了5V)
我们使用 了=not = Webench 仿真工具 = 但是:下面的原理图使用了 TINA-TI 仿真工具。
问题:
1) 1)是否可以更改模拟速度? (大约需要1到2小时)
2) 2) 如果我们查看仿真值、则 Vout 未达到24伏。
=>我们有什么问题吗?
3) 3)如果我们看一下仿真值、LO 和 LO_S FET 开关栅极信号会在1ms 之前停止... 奇怪。
=>这是如何发生的,为什么发生的?
谁能帮助我们解决这些问题?
感谢你能抽出时间、
Anthony 和 Heba。
您好、Heba、
感谢您在应用中考虑使用 LM5122。 您可以订购我们的 LM5122双相 EVM 进行评估。
由于电路节点数量庞大、TINA 或 pSPICE 中的仿真可能需要相当长的时间用于双相电路。 无论如何、您应该运行仿真。
根据您的描述、您恐怕会达到峰值电流限值: 您有一个非常大的输出电容器、您的软启动时间很短、并且始终连接您的负载。 我首先要使用更小的负载和更长的软启动计时器进行仿真(需要增加 SS 电容器)。 获得稳定的输出电压后、您可以添加负载。
当电路达到峰值电流限值时、它将削减占空比、因此您将无法建立所需的输出电压。
谢谢、
应用工程学 Yohao Xi
您好!
感谢您的回复、我已经尝试降低负载、但输出电压不会达到24伏。 我尝试查看数据表、但我看不到在使用双相时如何设置组件值的任何清晰信息。
如果您能给我一些提示或信息、请告诉我。
此致 Heba、
您好、Heba、
对于双相、您只需为单相进行设计即可获得50%的功率、然后为另一相复制设计、并修改时钟菊花链连接以及反馈控制。 您能否尝试降低电流感应电阻器?
谢谢、
Youhao
您好!
我已经尝试降低电流电阻器感应、但它不起作用。
您好、Heba、
您所附的原理图与仿真的 TINA 原理图类似。 您能否连接您的模型以便我们了解一下?
谢谢、
Youhao
e2e.ti.com/.../4341.dualphase_2800_heba_2900_v-6.TSC
您好、Beba、
我们将对此进行调查、我们将在下一个星期三返回给您。
谢谢、
Youhao
您好!
感谢您的回复、我会尝试一下、然后我会告诉您。
此致 Heba、
谢谢你,Yinsong,
您好、Heba、
如果您仍遇到问题、请告知我们。
此致、
Youhao
您好、Heba、
1、 VIN 最低工作电压始终为4.5V。假设 VIN 电压由可用外部电源供电、启动后的最小输入电源电压可为3V。
2.第一个选项允许 TINA 根据时域迭代前设置的初始条件计算直流工作点。 如果您想跳过此操作、请选择初始零、将所有初始条件设置为零、或使用初始条件、将除原理图上设置的条件外的所有初始条件设置为零。
如果您有任何疑问、请告诉我。
谢谢、
银城