This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5122EVM-2PH:设计双相 Lm5122

Guru**** 2540280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/941657/webench-tools-lm5122evm-2ph-design-dual-phase-lm5122

器件型号:LM5122EVM-2PH
主题中讨论的其他器件:LM5122TINA-TI

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的论坛读者:

我们尝试在双相设计中使用 LM5122 (Design =最初来自 TI -站点)将输入电压(3 - 4、5Vdc / 50Amp)转换为24V 直流的输出电压。

我们更改了 R21 (用于设置 LM5122的 UVLO 引脚以降低输入电压)。 (我们使用了 LM5122 pdf 文档中的公式)

输入电压:4、5V 是最小启动电压... 我们希望它能够在 尽可能低的3V (或3、5 - 4V)电压下工作、并具有持续电流(最大连续50A)。

输出电压已设置为24V 直流。 (使用 R26、R27、R28)。

我们更改了 Comp 和 FB 引脚(R25、C25、C26)之间的滤波器。   (我们使用了 LM5122 pdf 文档中的公式)

我们将输入源更改为电池(设置:4、5V、也尝试了5V)

我们使用  了=not = Webench 仿真工具 = 但是:下面的原理图使用了 TINA-TI 仿真工具。  

 

问题:  

1) 1)是否可以更改模拟速度? (大约需要1到2小时)

2) 2) 如果我们查看仿真值、则 Vout 未达到24伏。

=>我们有什么问题吗?

3) 3)如果我们看一下仿真值、LO 和 LO_S FET 开关栅极信号会在1ms 之前停止... 奇怪。

=>这是如何发生的,为什么发生的?   

谁能帮助我们解决这些问题?

感谢你能抽出时间、

Anthony 和 Heba。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Heba、

    感谢您在应用中考虑使用 LM5122。  您可以订购我们的 LM5122双相 EVM 进行评估。  

    由于电路节点数量庞大、TINA 或 pSPICE 中的仿真可能需要相当长的时间用于双相电路。 无论如何、您应该运行仿真。

    根据您的描述、您恐怕会达到峰值电流限值: 您有一个非常大的输出电容器、您的软启动时间很短、并且始终连接您的负载。  我首先要使用更小的负载和更长的软启动计时器进行仿真(需要增加 SS 电容器)。  获得稳定的输出电压后、您可以添加负载。  

    当电路达到峰值电流限值时、它将削减占空比、因此您将无法建立所需的输出电压。  

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复、我已经尝试降低负载、但输出电压不会达到24伏。 我尝试查看数据表、但我看不到在使用双相时如何设置组件值的任何清晰信息。

    如果您能给我一些提示或信息、请告诉我。

    此致 Heba、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Heba、

    对于双相、您只需为单相进行设计即可获得50%的功率、然后为另一相复制设计、并修改时钟菊花链连接以及反馈控制。   您能否尝试降低电流感应电阻器?

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经尝试降低电流电阻器感应、但它不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Heba、

    您所附的原理图与仿真的 TINA 原理图类似。 您能否连接您的模型以便我们了解一下?   

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../4341.dualphase_2800_heba_2900_v-6.TSC

    大家好、这是原理图。 希望您能帮助我。
    新建邮件副本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Beba、

    我们将对此进行调查、我们将在下一个星期三返回给您。

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Heba、

    请参阅下面的仿真结果。 问题是启动时过流导致的断续。 我只将 Rsense 更改为1Mohm、将 CSS 更改为80nF。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复、我会尝试一下、然后我会告诉您。

    此致 Heba、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,Yinsong,

    您好、Heba、

    如果您仍遇到问题、请告知我们。  

    此致、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我对它进行仿真、但我没有得到相同的曲线。 您使用了哪一个。 我将电流感应电阻器更改为1Mohm、并将 Css 更改为80nf。 您能否发送文件?  
    您是否更改了任何其他内容?
    我有一个小问题:如果我想将 VIN 更改为3V 并且输出电压为24伏、那么这将很容易、或者我必须更改组件中的任何内容。
    此致 Heba、
    新建邮件副本
    您想做什么?
    新建邮件副本
    您想做什么?
    新建邮件副本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您想做什么?
    新建邮件副本
    您好!  
    现在工作了。 感谢你的帮助。
    我有两个小问题:
    1-如果我将 VIN 更改为3V,并且我想使 Vout 为24V,我是否必须更改任何内容。
    2 -初始零点与工作点和初始条件之间有何不同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Heba、

    1、 VIN 最低工作电压始终为4.5V。假设 VIN 电压由可用外部电源供电、启动后的最小输入电源电压可为3V。

    2.第一个选项允许 TINA 根据时域迭代前设置的初始条件计算直流工作点。 如果您想跳过此操作、请选择初始零、将所有初始条件设置为零、或使用初始条件、将除原理图上设置的条件外的所有初始条件设置为零。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的解释。 我将处理它。 现在已经很清楚了。 如果稍后有问题、我稍后会提出或提出另一个问题。 我现在不想问。 感谢你的帮助
    新建邮件副本