主题中讨论的其他器件:SFRA、
我在实验时有一个问题。
如果您使用3.3kW (8.25A 负载)进行实验
负载减少了1A、例如7A、6A 和5A。
我看到输出电压反弹到很高的水平、然后再次保持400V。
我想最大程度地减小输出电压的波动。 我应该怎么做?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我在实验时有一个问题。
如果您使用3.3kW (8.25A 负载)进行实验
负载减少了1A、例如7A、6A 和5A。
我看到输出电压反弹到很高的水平、然后再次保持400V。
我想最大程度地减小输出电压的波动。 我应该怎么做?
您好、Xun
我有疑问。
我将补偿设计器的 KDC 更改为0.635。
原因是要使这三项的值与数据表相同。
Folg_CF 0.00913 kHz
2.增益裕度 nA dB
相位裕度79.05度
在此设置之后、操作 TIDA-01604确认了 SFRA。
在1.5A 电流下测试了负载。
下面是 SFRA 处的扫描结果。
有许多不同之处。
首先、数据的左频率矢量长度值为30、我被设置为100。
此外、相位裕度、增益裕度和 Folg_cf 的值与数据表完全不同。
因此、当负载下降时、输出电压升高到高电平、然后再次保持在400V。
我应该尽量减小输出电压的变化。
请告诉我该怎么办。