This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01604:输出电压、负载下降、过压

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: SFRA, TIDA-01604

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/913103/tida-01604-out-voltage-load-down-over-voltage

器件型号:TIDA-01604
主题中讨论的其他器件:SFRA

我在实验时有一个问题。
如果您使用3.3kW (8.25A 负载)进行实验
负载减少了1A、例如7A、6A 和5A。
我看到输出电压反弹到很高的水平、然后再次保持400V。
我想最大程度地减小输出电压的波动。 我应该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我看来、控制环路带宽没有经过精细调节。 您需要对环路进行调优、使过零点频率下的相位裕度大于45Deg。 这可以通过 SDK 中的软件频率响应分析器进行检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xun
    我有疑问。
    我将补偿设计器的 KDC 更改为0.635。
    原因是要使这三项的值与数据表相同。
    Folg_CF 0.00913 kHz
    2.增益裕度 nA dB
    相位裕度79.05度
    在此设置之后、操作 TIDA-01604确认了 SFRA。
    在1.5A 电流下测试了负载。

    下面是 SFRA 处的扫描结果。
    有许多不同之处。
    首先、数据的左频率矢量长度值为30、我被设置为100。
    此外、相位裕度、增益裕度和 Folg_cf 的值与数据表完全不同。

    因此、当负载下降时、输出电压升高到高电平、然后再次保持在400V。

    我应该尽量减小输出电压的变化。
    请告诉我该怎么办。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaeyup、

    您能否将原理图发送给我进行检查? 此外、您是否从第27页开始按照设计指南中描述的步骤操作? 您是否获得了类似的结果?

    为了简化系统启动和设计、此参考设计的软件以四个递增构建(INCR_BUILD)的形式进行组织:
    •INCR_BUILD 1:开环检查、直流
    •INCR_BUILD 2:闭合电流环路:直流
    •INCR_BUILD 2:闭合电流环路:交流
    •INCR_BUILD 3:闭合电压和电流环路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入:AC220V、60Hz
    输出:400V

    连接我使用的电路图。
    标有红线的器件未焊接。

    构建1:开环
    -> Guii 的值应为1、但首先仅为0.5。

    构建2:闭合电流环路
    ->交流电压被输入时、输出电压上升超过400V、电路最终会突发。

    构建3:闭合电压和电流环路
    ->电压增加到400V、但由于检查输出电压的纹波波形、峰值有所不同(上一个问题有一个波形)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaeyup、

    功率级中的组件值是否与 TIDA-01604相同? 电感260µH、µF 电容900 μ F、您的开关频率是多少? 您能否发送一个波形来显示输出电压过冲的稳定时间?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电感为270uH、开关频率为100kHz、这是根据 TIDA-01604得出的。 由于所有电路图的配置都是相同的、我认为没有问题。 但结果是不同的。