This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/SM74611:理想二极管的启动时间

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/770377/tina-spice-sm74611-startup-time-for-ideal-diode

器件型号:SM74611
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我在规格中没有看到该器件的充电时间。 我们有一个周期性电源-不是太快60 Hz、并且想知道该器件充电速度是否足够快、能够提供低 VF 的部分或全部优势?  这是建模吗?

它是否记录在任何地方?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、

    供参考、我们的一个团队将调查您的查询。

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    我们已模拟已发布的测试台、并观察到电荷泵时间已建模。 下面是仿真结果。

    仿真结果:

    仿真结果(放大后显示电荷泵电路激活时间):

    [注意:I (I1)和 V (阳极、0)分别是流经二极管的电流和通过二极管的电压。]

    谢谢、此致、

    Arpan Gupta