请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SM74611 主题中讨论的其他器件:TINA-TI
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
我在规格中没有看到该器件的充电时间。 我们有一个周期性电源-不是太快60 Hz、并且想知道该器件充电速度是否足够快、能够提供低 VF 的部分或全部优势? 这是建模吗?
它是否记录在任何地方?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.