主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
您好!
我正在尝试在 TINA-TI 中模拟 LM5145-EVM。 我已经导入了 MOSFET 和二极管、如 BOM 中所述。
仿真在无负载的情况下可以正常工作、但当我在输出端连接一个电阻器时、输出电流和电压会在一毫秒左右后下降到零。
我正在为这两种情况附加屏幕截图。
感谢您的帮助。
这是.tsc 文件
此致、
Nayana Soni
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
您好!
我正在尝试在 TINA-TI 中模拟 LM5145-EVM。 我已经导入了 MOSFET 和二极管、如 BOM 中所述。
仿真在无负载的情况下可以正常工作、但当我在输出端连接一个电阻器时、输出电流和电压会在一毫秒左右后下降到零。
我正在为这两种情况附加屏幕截图。
感谢您的帮助。
这是.tsc 文件
此致、
Nayana Soni
Nayana、您好!
我也检查了您的原理图中的20A 电流、在对分析参数进行更改后运行正常。
PFA 已更新测试台。
e2e.ti.com/.../8308.LM5145_5F00_TRANS_2800_1_2900_.TSC
此外、该器件还提供了仿真导出功能、您可以直接导出 TINA-TI 的设计。
PFA sim 导出了 TSC 文件、它也按预期工作。
e2e.ti.com/.../webench_5F00_design_5F00_3915461_5F00_1000.TSC
如果您有任何疑问、请告诉我。
Nayana、您好!
添加电流表后、我们使用20A 负载电流对模型进行了测试、该模型运行良好。 PFA 仿真结果和最新的 TSC 文件。
请确保您使用的 是 TINA-TI 的最新版本(9.3.200.277 SF-TI)。 如果您仍面临任何问题、请告知我们。