This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM5145:在 TINA-TI 的输出端连接电阻器时、输出下降至零

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/803979/tina-spice-lm5145-output-is-dropping-down-to-zero-when-connecting-a-resistor-at-the-output-in-tina-ti

器件型号:LM5145
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我正在尝试在 TINA-TI 中模拟 LM5145-EVM。 我已经导入了 MOSFET 和二极管、如 BOM 中所述。

仿真在无负载的情况下可以正常工作、但当我在输出端连接一个电阻器时、输出电流和电压会在一毫秒左右后下降到零。

我正在为这两种情况附加屏幕截图。

感谢您的帮助。

这是.tsc 文件

此致、

Nayana Soni

e2e.ti.com/.../8308.LM5145_5F00_TRANS.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nayana、您好!

    供参考、我们的一个团队将对此进行探讨。

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nayana、您好!

    我无法重复您的问题。 请在下方查找1A 负载电流的仿真结果。

    请确保您使用的是 TINA-TI 的最新版本(9.3.200.277 SF-TI)。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nayana、您好!

    我也检查了您的原理图中的20A 电流、在对分析参数进行更改后运行正常。

    PFA 已更新测试台。

    e2e.ti.com/.../8308.LM5145_5F00_TRANS_2800_1_2900_.TSC

    此外、该器件还提供了仿真导出功能、您可以直接导出 TINA-TI 的设计。

    PFA sim 导出了 TSC 文件、它也按预期工作。

    e2e.ti.com/.../webench_5F00_design_5F00_3915461_5F00_1000.TSC

    如果您有任何疑问、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电路工作正常。但是、当我连接电流表来测量流经输出电阻的电流时、会产生相同的结果、正如我之前提到的。 它提供1A 的输出电流、但我想检查它是否高达20A 的电流。

    谢谢、此致、

    Nayana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nayana、您好!

    添加电流表后、我们使用20A 负载电流对模型进行了测试、该模型运行良好。 PFA 仿真结果和最新的 TSC 文件。

    请确保您使用的 是 TINA-TI 的最新版本(9.3.200.277 SF-TI)。 如果您仍面临任何问题、请告知我们。

    e2e.ti.com/.../8308.LM5145_5F00_TRANS_5F00_latest.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Imran:

    最新的 TSC 文件工作正常。
    感谢你的帮助。

    谢谢、此致、
    Nayana