This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00961:ZVS 在某些点上出现故障?

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/804749/tida-00961-zvs-fail-at-some-points

器件型号:TIDA-00961

香榭丽舍

我向我们的客户提出这一问题。

 当用户执行 高压线测试(输入电压:230V/500W-1000W)时、

1) 1)单相低侧 GaN 测量、输入电压大于0.5V、

他们发现存在谷底开关或硬开关、而不是 ZVS、因此存在尖峰。

(当 Vgs 打开 VDS DETY 大约46ns 时、在 Vin=325v/Vout=390V 时将低电平拉至0V)。

探针位于下图中的 J204上(右侧)。

黄色:IIN;绿色:VIN;红色:VGS;蓝色:VDS

波形是否正常? 也就是说、您这边也是这样吗?

或者、我们的测量结果可能有问题吗?

2) 在 正交流周期的峰值附近、存在输入电流失真、 如上图中的黄色(Iin)所示。 我们应该如何减少这种情况? 我们是否应该通过电流环路补偿器参数对其进行优化? 还是有任何建议?

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wayne、在这里收到了您的问题。  周二之前、我们将需要从中国电力输送团队获得答案、因为原始设计所有者已更改了团队、我需要新经理来确定谁现在将为他们提供支持。  考虑到阵亡将士纪念日假期、请给我们几天时间。  

    此致

    John Fullilove

    参考设计操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Wayne
    我不是 TIDA-00961的原始设计人员。 希望我能为你效劳。
    1) 1)从您的波形来看、它在该周期进行硬开关;这种情况将发生、尤其是在高输入电压下、此时升压二极管的驱动脉冲没有足够长的延长。 这是一个控制问题。
    2) 2)这与控制环路密切相关。 但是、在调整控制逻辑之前、请确认感应信号不是通过硬开关来调整的。