请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-00961
香榭丽舍
我向我们的客户提出这一问题。
当用户执行 高压线测试(输入电压:230V/500W-1000W)时、
1) 1)单相低侧 GaN 测量、输入电压大于0.5V、
他们发现存在谷底开关或硬开关、而不是 ZVS、因此存在尖峰。
(当 Vgs 打开 VDS DETY 大约46ns 时、在 Vin=325v/Vout=390V 时将低电平拉至0V)。
探针位于下图中的 J204上(右侧)。
黄色:IIN;绿色:VIN;红色:VGS;蓝色:VDS
波形是否正常? 也就是说、您这边也是这样吗?
或者、我们的测量结果可能有问题吗?
2) 在 正交流周期的峰值附近、存在输入电流失真、 如上图中的黄色(Iin)所示。 我们应该如何减少这种情况? 我们是否应该通过电流环路补偿器参数对其进行优化? 还是有任何建议?
韦恩