This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01580:有关检查操作的问题

Guru**** 2607985 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01580, AFE4900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/799088/tida-01580-questions-about-checking-operation

器件型号:TIDA-01580
主题中讨论的其他器件: AFE4900

你好

我参考 TIDA-01580电路图(RLD 模式)制作了一个新电路板。

我在电路板上放置以下波形并检查输出波形。

--> 2mV,正弦波

配置 AFE4900滤波器

我设计了 AFE4900的前端、如设计指南中所示。

我在电路板上输入一个正弦波形、但输出了以下噪声波形。

因此、我移除了电路板的滤波器、并将其修改为仅使用0欧姆电阻器进行连接

然后出现正弦波形。

描述此内容并解释应用于设计指南的滤波器。

此外、请参阅滤波器设计指南以获取参考、并参阅固件的滤波器部分。

2.输入/输出波形的差异

我输入了2mV 正弦波。 然而、输出是一个大约26mV 的正弦波

请检查输出是否由于 AFE4900的设置而被放大。

非连续波形

输入波形是无缝连续波形。

但是、输出时、器件在没有信号的情况下会持续重复、如下所示。

请解释原因。

4.如何保存原始文件6秒或更长时间

保存电流输出波形只需6秒。

要查看 IEC60601-2-47标准、需要测量长达5分钟的数据

请说明我如何节省超过6秒的时间。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Danny:
    感谢您与我们联系并关注 TIDA-01580。
    在完成这些操作之前、我想确认以下几点:

    1.您能否分享您的原理图?
    2.我看到您有输入频率、电压和输出引线(RA)的设置。 您是否使用 TIDA-01580 GUI 或其他软件进行测试?

    此致、
    Sanjay R. Pithadia
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sanjay

    感谢您的回复。

    我将滤波器侧的电路图连接到 AFE4900前面。

    该测试仅使用 TI 指示的 TIDA-01580 GUI。

    正弦波是通过上面原理图中的 J18连接器输入的

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    让我们逐个查看每个问题。

    滤波器电路的基本理念是确保滤除耦合到输入端的所有高频信号、并且仅滤除 ECG 信号。 结构应如下所示。

    ECG 信号作为 RA 和 LA 电极之间的差分信号采集。 RLD 电极用于设置人体偏置。
    此图中未显示应用中所需的保护电阻器和 ESD 二极管等附加组件。

    R_LPF 和 C_LPF 构成简单的一阶低通滤波器。 如果需要更剧烈的频率滚降、则可以使用两个 R-C 滤波器的级联使滤波器成为二阶滤波器。 R_RLD 是根据用户安全指南选择的。 C_RLD 设置为100pF。 C_RLD_LPF 是一个可选电容器、用于在 RLD 输出上提供低通滤波。

    我查看了您的原理图。 我建议您在电路中安装0.01uF 电容器(C4和 C8)、以检查性能。 R4-C4和 R12-C8可用作任何噪声的滤波器。

    您是否还可以通过提供一次 J1和 J3之间的输入来检查性能?

    此致、

    Sanjay R. Pithadia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sanjay

    我在 C4上安装了一个0.01uF 电容器并对其进行了重新测试。

    波形是干净的。

    请检查其他查询。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Danny:

    我很高兴滤波器问题得到解决。 请查找其他问题的答案:

    2. ECG 信号链在器件内有一个放大器。 目前、增益设置为12x、因此2mV 输入将产生大约24mV 的输出。 所以您的观察结果是正确的。

    内部有一个多路复用器、用于多路复用输入。 您是否使用与 TIDA-01580相同的结构? 您为什么从输入中提供正弦波?

    TIDA-01580设计不存储任何原始数据。 它只捕获所有数据并将其发送到 LabView GUI。 LabView 也不保存数据。 它仅显示数据。 如果您要保存数据、则必须使用额外的存储器并对 MCU 进行编程、以将数据保存在该存储器中。

    TIDA-01580不符合任何医疗标准。 它只显示器件的功能并提供原始数据。 您可以根据自己的要求使用可用的原始数据和流程。

    我还有两个问题:

    a.您是否有 AFE4900数据表? 如果是、您可以查找器件的内部结构。 如果没有、请从 AFE4900文件夹申请。

    b.请提供有关您正在开展的项目的一些信息吗? 我想了解您如何在应用中使用 TIDA-01580。

    谢谢你。

    此致、
    Sanjay R. Pithadia
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sanjay

    2.放大 AFE4900上的信号是否正确?

    如果您告诉我 FW 中的放大源、我将修改 FW。

    (我现在在网站上使用了固件、但未做任何修改)

    3.我不明白这个问题的意思。

    请再次说明。

    正弦波的输入用于测试201.4.4.104 (IEC 60601-2-47)的增益精度

    4、我需要单独检查和保存原始数据

     如果您有任何相关文档、请告诉我

    答:我在网页上找到了 AFE4900数据表

    b. TI 有一个可测量 ECG 的 IC、这是检查产品性能的步骤。

    但是、当前的 TIDA-01580只能检查运行情况、

    我可能能够提供开发支持。

    您需要能够存储大约5分钟的原始数据以检查性能。

    我想知道是否可能为此提供发展支持。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Danny:

    可以通过更改地址50h 处的 GAIN_ECG 位来更改增益。 有关寄存器映射、请参阅 AFE4900的数据表。

    输入端有多路复用器、可在不同阶段捕获 PPG 数据和 ECG 数据。 AFE4900的数据表中提供了相关说明。

    我们目前在5分钟内没有用于存储数据的固件。 您必须自己处理它。

    此致、
    Sanjay R. Pithadia
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sanjay

    我的 AFE4900数据表中没有寄存器映射。

    请通过电子邮件向我发送相关文档、或告知我链接

    波形是否因多路复用而截止?

    是否由于切换 ECG 和 PPG 而切断波形?

    如果是、请告诉我如何禁用 PPG 部分、以便我只能测试 ECG。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    完整的数据表在 NDA 下共享。 请通过以下链接申请: www.ti.com/.../AFE4900

    您必须单击"Request Now"(立即申请)

    数据表中提供了所有详细信息。

    此致、

    Sanjay R. Pithadia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sanjay

    我已与 TI 代理签署了另一个项目的 NDA

    我是否需要签订新的 NDA 才能查看 AFE4900相关信息?

    如果我不需要 NDA、我将通过 我的代理获得。

    我问波形是否由于多路复用器而损坏、但没有答案。

    为什么是这样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Danny:

    AFE4900中有一些用于 PPG 和 ECG 的相位。器件内的多路复用器根据相位捕获数据。 AFE4900的数据表中提供了内部详细信息、我无法在此处分享。

    如果您已经签订了 NDA、您应该可以访问完整的数据表。 请点击"立即申请"、因为我在上一次答复中向您展示了这一点。 您在该链接上提供详细信息后、即可访问数据表。

    此致、
    Sanjay R. Pithadia
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sanjay

    我想知道波形中断的原因。

    您在测试时是否未断开它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Danny:

    不、我没有看到它中断。 您在 INP、INM、INP2、INM2、INP3和 INM3输入端提供了什么?
    您是否获得了 AFE4900的完整数据表?

    此致、
    Sanjay R. Pithadia
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sanjay

    AFE4900电路与基准电压相同

    我没有更改电路图。

    尚未收到完整数据表

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Danny:

    就像您在 ECG 输入上提供正弦波一样、您在 INP、INM、INP2、INM2、INP3和 INM3输入上提供了什么信号?

    此致、
    Sanjay R. Pithadia
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sanjay

    输入正弦波时、不会向 INP、INM、INP2、INM2、INP3和 INM3提供信号

    INP、INM:SFH7072的连接部分

    INP2、INM2:NC (OCS112连接部件)

    INP3、INM3:NC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Danny:

    器件 AFE4900具有用于 PPG 和 ECG 的内部相位。因此、如果未向 PPG 输入提供信号、您可能会看到中断。 我建议您也对 PPG 提供一些输入、并检查性能。

    此致、
    Sanjay R. Pithadia
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sanjay

    我尝试了以下操作

    1) 1)仅输入正弦波

    2)正弦波输入+与 PPG 模块的身体接触

    由于无法向 PPG 部分输入信号、因此使用了用手指固定 PPG 模块的方法。

    我不知道这是否是将信号输入到 PPG 的正确方法、

    它仍然是坏的。

    PPG 波形不同于设计指南中显示的波形

    这是否还需要固件工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Danny:

    让我们通过电子邮件来讨论器件是否处于 NDA 状态。
    我想查看您的完整原理图、测试设置和软件详细信息。 您的电子邮件 ID 是什么?

    此致、
    Sanjay R. Pithadia
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sanjay

    我的电子邮件地址是" danny.kim@seerstech.com "

    谢谢你