主题中讨论的其他器件: AFE4900
你好
我参考 TIDA-01580电路图(RLD 模式)制作了一个新电路板。
我在电路板上放置以下波形并检查输出波形。
--> 2mV,正弦波
配置 AFE4900滤波器
我设计了 AFE4900的前端、如设计指南中所示。
我在电路板上输入一个正弦波形、但输出了以下噪声波形。
因此、我移除了电路板的滤波器、并将其修改为仅使用0欧姆电阻器进行连接
然后出现正弦波形。
描述此内容并解释应用于设计指南的滤波器。
此外、请参阅滤波器设计指南以获取参考、并参阅固件的滤波器部分。
2.输入/输出波形的差异
我输入了2mV 正弦波。 然而、输出是一个大约26mV 的正弦波
请检查输出是否由于 AFE4900的设置而被放大。
非连续波形
输入波形是无缝连续波形。
但是、输出时、器件在没有信号的情况下会持续重复、如下所示。
请解释原因。
4.如何保存原始文件6秒或更长时间
保存电流输出波形只需6秒。
要查看 IEC60601-2-47标准、需要测量长达5分钟的数据
请说明我如何节省超过6秒的时间。
谢谢你