This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS92518EVM-878:TINA_reference_design

Guru**** 2596365 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS92518

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/798326/tina-spice-tps92518evm-878-tina_reference_design

器件型号:TPS92518EVM-878
主题中讨论的其他器件:TINA-TITPS92518

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

同时尝试验证设计公式和其他数据表示例、以验证精度并使用 TI TPS92518参考模型了解运行情况。 无法复制性能。  

假设 Vin= 57V、Vout= 44V、Iout= 1.6A、ILP-P= 0.3A、eff = 95%、 fsw= 250kHz、设计工具给出 L= 109uH、Rsense = 145m Ω、tOFF = 749.7ns、但当我使用 TPS92518瞬态模型通过将 LED_TOFF_DAC[7:0]= 70和 LED_PKTH_DA[7:0](即模型上的 Viadj 为255)来验证这一点。 当 Rsense =145m Ω 且 L=110uH 时、我无法复制性能。  

对 TPS92518瞬态模型有一些问题:

1.您如何考虑设计中的 Rload、您如何计算它?

470pF C_OFF 电容器、不属于 IC 设计、是如何考虑的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arun:

    供参考、我们的一个团队将对此进行研究。

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Herman 注意到我的请求。

    为了更好地理解这个问题,请允许我详细说明:

    我正在考虑的设计参数填充在设计工具窗口中、Vin=57V、VLed=44V、Iled=1.6A、ILP-p=0.3 (ILED 的19%)、Fsw=250kHz、LED_PKTH_DAC=255。

    对于这些值、如果我们尝试使用 LED_TOFF_DAC =70进行仿真、则不会得到 ILED= 1.6A、而是得到 ILED= 0.38A 和 VLED = 10V。

     如果我们将 LED_TOFF_DAC 保持为70、则在上面的原理图中、响应低于:VLED =10V (avg)、ILED (avg)= 380mA。

    现在、如果我们更改 LED_TOFF_DAC =22 (00010110)、则得到如下所示的结果

    对于 TOFF_DAC= 22、我们能够得到 VLED =44V 和 ILED =1.6A、但纹波为18mA。 这与设计工具不一致、而且开关频率也发生了太多变化、变为2.74MHz。

    我们能否依赖设计工具的精度或基于此的 TPS92518的 TINA 原理图?

    请提供正确的过程或原理图、以便在输入参数时复制设计性能。 在这方面请求支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我会尝试放置一个 LED 负载或44个齐纳负载、以查看发生了什么情况。 这是一个 LED 驱动器、而不是电阻负载驱动器、但可以将其设置为与电阻负载一起工作。 我要将其移至 TINA-TI 或 SPICE 模型。 计算器工具编号看起来合理。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。
    如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)

    此致、