主题中讨论的其他器件:TINA-TI、 TPS92518
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
同时尝试验证设计公式和其他数据表示例、以验证精度并使用 TI TPS92518参考模型了解运行情况。 无法复制性能。
假设 Vin= 57V、Vout= 44V、Iout= 1.6A、ILP-P= 0.3A、eff = 95%、 fsw= 250kHz、设计工具给出 L= 109uH、Rsense = 145m Ω、tOFF = 749.7ns、但当我使用 TPS92518瞬态模型通过将 LED_TOFF_DAC[7:0]= 70和 LED_PKTH_DA[7:0](即模型上的 Viadj 为255)来验证这一点。 当 Rsense =145m Ω 且 L=110uH 时、我无法复制性能。
对 TPS92518瞬态模型有一些问题:
1.您如何考虑设计中的 Rload、您如何计算它?
470pF C_OFF 电容器、不属于 IC 设计、是如何考虑的。