请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR33630 主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
您好!
我正在尝试使用 TI 网站下载的模型来模拟 TINA-TI 和 LT-Spice 中的 LMR33630模型。
我使用 Web 工作台工具设置设计并启动仿真、所有功能均按预期工作。
然后、我将原理图复制到 Tina-ti、然后复制到 LT-SPICE 中。但这两个示例都显示了一个不起作用的仿真、Vout 升高、然后返回到0v。
我还尝试使用数据表中显示的应用原理图、但也发生了同样的情况。
此致。