This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LMR33630:LMR33630 Spice 模型仿真

Guru**** 2589390 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LMR33630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/788422/tina-spice-lmr33630-lmr33630-spice-model-simulation

器件型号:LMR33630
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我正在尝试使用 TI 网站下载的模型来模拟 TINA-TI 和 LT-Spice 中的 LMR33630模型。

我使用 Web 工作台工具设置设计并启动仿真、所有功能均按预期工作。

然后、我将原理图复制到 Tina-ti、然后复制到 LT-SPICE 中。但这两个示例都显示了一个不起作用的仿真、Vout 升高、然后返回到0v。

我还尝试使用数据表中显示的应用原理图、但也发生了同样的情况。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nicolas、

    请您与我们分享 TINA-TI 原理图、以便我们可以研究该问题吗?

    谢谢、
    Vivek Agarwal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、原理图如下:

    以下是仿真结果:

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    我在 PSpice 中建立了类似的电路、并获得如下所示的结果。

    请您与我们共享 TINA .tsc 文件、以便我们进一步了解它吗?

    谢谢、

    Vivek Agarwal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Viviek、您好!

    随附的是 TINA-TI 仿真文件。

    Regards.e2e.ti.com/.../4186.Noname.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    问题可能与分析参数有关。

    下图所示、我更改了分析参数 TR 最长时间阶跃的值、并获得了所需的结果。

    谢谢、

    Vivek Agarwal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、现在工作正常。
    此致