This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/UCC25600:UCC25600 LLC 控制器

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, UCC25600, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/783426/tina-spice-ucc25600-ucc25600-llc-controller

器件型号:UCC25600
主题中讨论的其他器件:Tina-TITL431

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我正在尝试在我的设计中使用 UCC25600 LLC 控制器。 我计算了谐振回路、过流保护和输出电压设定值所需的所有元件、当我尝试运行该文件时、我会收到一条错误消息、如图所示。 我做错了什么? e2e.ti.com/.../LLC-Design.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ricardo、

    要运行测试原理图、我们需要进行一些修改。 在 TINA-TI 原理图窗口中、请转到"Analysis"->"Set analysis parameters"。 将打开以下窗口。  

    更改 TR max 的值 迭代数设为400TR 最大值 时间步长20n、 如上所示。

    此外、更改瞬态分析方法以使用初始条件 、如下所示。

    现在、单击 OK 开始仿真。

    谢谢、此致、

    Arpan Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../1351.LLC-Design.TSCHiArpan

    我按照您的要求更改了设置、但仍然无法获得输出。 我没有光电耦合器连接到 UCC25600的 RT 引脚、我尝试在您的库中查找一个、但似乎您在 TINA 上没有光电耦合器。 我将 TL431用作并联稳压器。

    谢谢

    Ricardo Portals

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ricardo、

    您可以在原理图中将电流控制电流源(CCCS)用作光耦合器。 请参阅以下 E2E 主题、了解您的电路设计。

    https://e2e.ti.com/support/tools/sim-hw-system-design/f/234/p/772748/2859249#2859249

    如果您仍有任何疑问、请告知我们。

    谢谢、此致、

    Arpan Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arpan、

    我参考了您提供的链接、并将参数更改为我自己的链接、然后运行瞬态分析。 我的输出是4.9V 而不是5V。 我怀疑这是由我的设计的反馈环路造成的。 我想使用 TL431、但我对如何在设计中实现 TL431感到困惑。 我尝试参考 TL431计算器、但仍感到困惑。 此外、当施加负载电阻时、我无法获得所需的10A 输出电流。 有什么想法为什么这么做?

    e2e.ti.com/.../LLC-Converter-Edit-2.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ricardo、

    请检查以下内容吗?

    1、我看不到输出稳压为4.9V。 您能否正确更新测试原理图并返回给我们?

    2.为什么要使用 TL431器件? 我们为什么无法实现以下连接?

    谢谢、此致、

    Arpan Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arpan、  

    抱歉、我上传了错误的文件。 我想将 TL431与 VO615光耦合器搭配使用、以帮助我在 design.e2e.ti.com/.../VO615A.TSM 中了解有关其使用的更多信息

    e2e.ti.com/.../LLC-Converter-Edit.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arpan、  

    我意识到我上传了一个有故障的 VO615A 光耦合器、下面是我在 TI 的另一个论坛中找到的实际情况

    此致、

    Ricardo Portalse2e.ti.com/.../2806.VO615A_5F00_test_5F00_ckt_5F00_up.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ricardo、

    我已将电阻器 RT2的值更改为4.6kOhm、以使其正常工作。 PFA 更新的测试原理图 e2e.ti.com/.../8004.LLC-Converter-Edit.TSC

    下面是仿真结果。

    谢谢、此致、

    Arpan Gupta