主题中讨论的其他器件:Tina-TI、 TL431
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
我正在尝试在我的设计中使用 UCC25600 LLC 控制器。 我计算了谐振回路、过流保护和输出电压设定值所需的所有元件、当我尝试运行该文件时、我会收到一条错误消息、如图所示。 我做错了什么?e2e.ti.com/.../LLC-Design.TSC
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
我正在尝试在我的设计中使用 UCC25600 LLC 控制器。 我计算了谐振回路、过流保护和输出电压设定值所需的所有元件、当我尝试运行该文件时、我会收到一条错误消息、如图所示。 我做错了什么?e2e.ti.com/.../LLC-Design.TSC
e2e.ti.com/.../1351.LLC-Design.TSCHiArpan
我按照您的要求更改了设置、但仍然无法获得输出。 我没有光电耦合器连接到 UCC25600的 RT 引脚、我尝试在您的库中查找一个、但似乎您在 TINA 上没有光电耦合器。 我将 TL431用作并联稳压器。
谢谢
Ricardo Portals
您好、Ricardo、
您可以在原理图中将电流控制电流源(CCCS)用作光耦合器。 请参阅以下 E2E 主题、了解您的电路设计。
https://e2e.ti.com/support/tools/sim-hw-system-design/f/234/p/772748/2859249#2859249
如果您仍有任何疑问、请告知我们。
谢谢、此致、
Arpan Gupta
您好、Arpan、
我参考了您提供的链接、并将参数更改为我自己的链接、然后运行瞬态分析。 我的输出是4.9V 而不是5V。 我怀疑这是由我的设计的反馈环路造成的。 我想使用 TL431、但我对如何在设计中实现 TL431感到困惑。 我尝试参考 TL431计算器、但仍感到困惑。 此外、当施加负载电阻时、我无法获得所需的10A 输出电流。 有什么想法为什么这么做?
您好、Ricardo、
我已将电阻器 RT2的值更改为4.6kOhm、以使其正常工作。 PFA 更新的测试原理图 e2e.ti.com/.../8004.LLC-Converter-Edit.TSC。
下面是仿真结果。
谢谢、此致、
Arpan Gupta