This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS65400:tps65400

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/780277/webench-tools-tps65400-tps65400

器件型号:TPS65400

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

  尊敬的所有人:

我还使用此 TPS65400芯片设计了4个电源轨、但由于我要使用 webench、它不显示所需的输出。

我的输入为5V、6A,我需要4路输出:1) 4.1V,2) 3.3V,3) 1.8V 和4) 2.5V。

但是、当我输入数据时、它仅显示3个输出、不显示4.1V 输出电源轨。

那么、我不确定是否会使用该芯片生成它? 在我经过一些读数后、它可以提供0.6V 至90%输入电压范围内的输出电压、即4.5V。

我只是想在将其发布用于制造之前确认这一点。

谢谢、此致、

Krutartarth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krutarth、

    该器件在4.1V 输出电压下超出85%的最大占空比、因此您无法将其包含在设计中。
    请将输出电压降至3.7V 以创建设计。

    谢谢、此致、
    阿图尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Atul、

    感谢您的快速响应,但我们正处于最后阶段,因此是否有任何方法可以通过此 PMIC 生成4.1V? 或者、我们将使用分压器电路。

    请提供您的想法。

    谢谢

    Krutartarth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Krutarth,

    是的、您可以通过将 VinMin 从4.5V 增加到5V 来生成4.1V。

    谢谢、此致、

    阿图尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Atul、

    再次感谢您的提示响应、我已经尝试了与您建议的相同的 VIN MIN = 5V、但仍然显示相同的输出。

    您能否与我分享您在上面共享的项目详细信息?? 以便我可以直接验证它并继续。

    请帮帮我。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Krutarth,

    请使用以下链接创建设计。
    webench.ti.com/.../OpenPublicSharedProject.jsp

    谢谢、此致、
    阿图尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢、我现在希望它能为我的所有电源树单独工作。