Other Parts Discussed in Thread: TPS65400
工具/软件:WEBENCH设计工具
我还使用此 TPS65400芯片设计了4个电源轨、但由于我要使用 webench、它不显示所需的输出。
我的输入为5V、6A,我需要4路输出:1) 4.1V,2) 3.3V,3) 1.8V 和4) 2.5V。
但是、当我输入数据时、它仅显示3个输出、不显示4.1V 输出电源轨。
那么、我不确定是否会使用该芯片生成它? 在我经过一些读数后、它可以提供0.6V 至90%输入电压范围内的输出电压、即4.5V。
我只是想在将其发布用于制造之前确认这一点。
谢谢、此致、
Krutartarth