工具/软件:WEBENCH设计工具
主席先生,
我们尝试使用从 WEBENCH 获取的 LM25118实现电路。 但我们没有获得所需的输出28V。我们将获得50V 的输出。 请为该问题提供解决方案建议。 随附了电路图。
此致、
Sithara
sithara.pendios@gmail.com
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:WEBENCH设计工具
主席先生,
我们尝试使用从 WEBENCH 获取的 LM25118实现电路。 但我们没有获得所需的输出28V。我们将获得50V 的输出。 请为该问题提供解决方案建议。 随附了电路图。
此致、
Sithara
sithara.pendios@gmail.com
主席先生,
这些参数如下所示、
最小输入电压:16V
最大输入电压:32V
Vo:28V
IO:4.3A
请尽早回复。
谢谢、此致