This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎Tools/LM25118:在硬件设置中不会获得仿真输出

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25118, LM25118-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/858150/webench-tools-lm25118-the-simulated-output-is-not-obtained-in-hardware-setup

器件型号:LM25118

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

主席先生,

我们尝试使用从 WEBENCH 获取的 LM25118实现电路。 但我们没有获得所需的输出28V。我们将获得50V 的输出。 请为该问题提供解决方案建议。 随附了电路图。

此致、

Sithara

sithara.pendios@gmail.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahesh、

    感谢您的报告。 您能否分享您正面临此问题的 VinMin、VinMax、Vout (28V) Iout (4.3A)(我假设原理图中的28V 和4.3A)所有这些值?

    或者、您可以直接从 Webench 的"我的设计"列表下与我们共享设计。 只有这样、我们才能重现问题。

    此致、

    Vishwanath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,

    这些参数如下所示、

    最小输入电压:16V

    最大输入电压:32V

    Vo:28V

    IO:4.3A

    请尽早回复。

    谢谢、此致

    e2e.ti.com/.../buckboostpdf.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahesh、

    未在 Webench 上启用 LM25118的电气仿真。 我做了下一件最棒的事情、并运行了 LM25118-Q1 (这是 LM25118的汽车版本)仿真。 它们工作正常。 由此、我可以向您保证电路正常。

    我要将此主题移至应用设计团队。 他们将帮助您解决您可能遇到的板载问题/错误。

    此致、

    Vishwanath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahesh、

    您能否仔细检查电路板上的 Rfbt 和 Rfbb 值? 由于输出电压高于预期、我假设其中一个值可能已填充不同的值。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们是否可以假设问题已解决?  让我们在此关闭该主题、欢迎您通过添加新帖子重新打开它。

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi