This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:WEBENCH设计工具
尊敬的 TI 团队:
TPS55165-Q1手册显示了12V 固定电压版本的应用、其中 PG 引脚通过 100kOhm 电阻连接到外部5V 电源。
我在 PCB 上进行了此设置、输入电压为6V 至14V 时、输出仅降压-升压至10V、输入电压为15V 时、输出仅降压至12V。
相比之下、WEBENCH 工具建议将 PG 引脚连接到 Vout = 12V。
哪种配置是正确的?
提前感谢
Franz Braun
尊敬的先生:
请布置您的 sch 和 PCB 布局吗? 我想检查参数和 PCB 布局。
尊敬的先生:
请布置您的 sch 和 PCB 布局吗? 我想检查参数和 PCB 布局。
感谢您的更新、我将详细审查并在明天回复您!
您好、Helen、
感谢您的努力。 我可能应该为您提供相同的更多信息、以便您更轻松地评估 PCB:
-当我将电压从5V 缓慢增加到10V 时、我的输出电压大约为9V。 从11V 到更高的电压、我的输出电压大约为10V。 因此、反馈可能存在问题。
-我选择了1uF 而不是0.1uF 自举电容器。 也许由于频率和电容太高、它们无法完全充电?
-SS_EN 的使用或不使用不会改变任何情况。
- IGN_PWRL 可以连接到 MSP430、外部3V3电源或保持悬空。 它也不会改变任何东西。
- PS 引脚连接至 GND。
希望这些信息能为您提供帮助。
最好
弗朗茨布伦:-)
尊敬的先生:
一般般 但 PCB 布局较差。
他们需要处理 C30、C35、C36的布局。 请参阅随附的 PPT 第2页以供参考;
2. PGND 连接很差。 引脚1和 PIN18、引脚13 需要连接到散热焊盘以实现 AGND 和 PGND 的单点。 它们在顶层和底层覆铜平面。
重新布局之后。 请再次将 PCB 发送给我们进行审核。
您好、Helen、
感谢您的回答。 我将进行您建议的所有更改。 之后、我将根据要求向您发送新布局!
非常感谢
Franz Braun
您好、Helen、
我将在重新设计后向您发送数据。 感谢您的所有有用建议!
最好
弗朗茨布伦:-)