This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS55165-Q1:

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55165-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/820004/webench-tools-tps55165-q1

器件型号:TPS55165-Q1

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的 TI 团队:  

 TPS55165-Q1手册显示了12V 固定电压版本的应用、其中 PG 引脚通过 100kOhm 电阻连接到外部5V 电源。  

我在 PCB 上进行了此设置、输入电压为6V 至14V 时、输出仅降压-升压至10V、输入电压为15V 时、输出仅降压至12V。

相比之下、WEBENCH 工具建议将 PG 引脚连接到 Vout = 12V。

哪种配置是正确的?

提前感谢  

Franz Braun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    WEBENCH 建议的配置链接:

    webench.ti.com/.../2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    该器 件只能有两个输出5V 和12V。我使用仿真结果检查了您共享的条件、它们工作正常。

    由于您正在进行板载测试、我们已要求相关专业知识来回答您的问题。

    谢谢、此致、

    阿图尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    请布置您的 sch 和 PCB 布局吗? 我想检查参数和 PCB 布局。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    请布置您的 sch 和 PCB 布局吗? 我想检查参数和 PCB 布局。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:  

    这是我的 PCB:  

    返修服务如下:  

    正如我提到过的、我的 PCB 的区别在于、我已经将 PG 引脚连接到了外部5V 电源、如手册第30页的图24所示。 但遗憾的是、WEBENCH 布局与此不同、它显示了 Vout 与 PG 的连接。  

    因此、我有点困惑、我的 PCB 是否应该实际工作?

    非常感谢您的参与

    Franz Braun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新、我将详细审查并在明天回复您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    感谢您的努力。 我可能应该为您提供相同的更多信息、以便您更轻松地评估 PCB:  

    -当我将电压从5V 缓慢增加到10V 时、我的输出电压大约为9V。 从11V 到更高的电压、我的输出电压大约为10V。 因此、反馈可能存在问题。

    -我选择了1uF 而不是0.1uF 自举电容器。 也许由于频率和电容太高、它们无法完全充电?  

    -SS_EN 的使用或不使用不会改变任何情况。  

    - IGN_PWRL 可以连接到 MSP430、外部3V3电源或保持悬空。 它也不会改变任何东西。  

    - PS 引脚连接至 GND。  

    希望这些信息能为您提供帮助。  

    最好  

    弗朗茨布伦:-)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    一般般 但 PCB 布局较差。

    他们需要处理 C30、C35、C36的布局。 请参阅随附的 PPT 第2页以供参考;

    2. PGND 连接很差。 引脚1和 PIN18、引脚13 需要连接到散热焊盘以实现 AGND 和 PGND 的单点。 它们在顶层和底层覆铜平面。

    重新布局之后。 请再次将 PCB 发送给我们进行审核。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Layout.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../6685.Layout.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、  

    感谢您的回答。 我将进行您建议的所有更改。 之后、我将根据要求向您发送新布局!  

    非常感谢  

    Franz Braun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    我将在重新设计后向您发送数据。 感谢您的所有有用建议!

    最好

    弗朗茨布伦:-)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    祝您好运!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    P.S.:为了避免混淆、我附加了一张上一个 PCB 的图片、其中显示了 GND 连接。
    希望这些信息对您有所帮助。



    此致
    Franz Braun