请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-00313 主题中讨论的其他器件: INA226
在研究了 TIDA-00313原理图并填写了-48V 电源连接方式的空白部分之后、 在我看来、VBUS 分压电流流经分流电阻器、导致测量误差、如果 R2 (12.1K)连接到 VIN-而不是 VIN+、则可以消除该误差。
您可以确认吗?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在研究了 TIDA-00313原理图并填写了-48V 电源连接方式的空白部分之后、 在我看来、VBUS 分压电流流经分流电阻器、导致测量误差、如果 R2 (12.1K)连接到 VIN-而不是 VIN+、则可以消除该误差。
您可以确认吗?
谢谢
您好 Frank、
下面是负载侧的意思:
我参考的电压测量不是 VIN+和 VIN-两端的差分电压、而是 Vbus 电压测量。 从上面的图表中、您可以看到 INA226进行了两个不同的测量。 一种测量方法是测量电流(差分电压)、另一种测量方法是测量总线电压 Vbus。 第二次测量允许 INA226计算功率。 因此、为了澄清这一点、在上图中、INA226使用 Rshunt 负载侧的 Vbus 引脚测量总线电压。 如果您将 R2连接到 Vin、则 Vbus 将在 Rshunt 的-48V 侧测量、这将稍有不同。