This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00313:TIDA-00313 GND_ISO 电流流经分流电阻器误差

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00313, INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/606393/tida-00313-tida-00313-gnd_iso-current-going-through-shunt-resistor-error

器件型号:TIDA-00313
主题中讨论的其他器件: INA226

在研究了 TIDA-00313原理图并填写了-48V 电源连接方式的空白部分之后、 在我看来、VBUS 分压电流流经分流电阻器、导致测量误差、如果 R2 (12.1K)连接到 VIN-而不是 VIN+、则可以消除该误差。

您可以确认吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Frank、

    具体取决于您要测量的电流。 如果您需要整个系统的电流、那么您需要将 R2连接到 VIN+、如果您只需要负载的电流、那么您需要将其连接到 VIN-。 请注意、如果 R2连接到 VIN-则电压测量中引入的误差相对较小。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我对您的回答有一些疑问:
    1) 1)不会通过将 R2连接到 VIN+来测量整个系统电流、因为不会考虑通过 VS 路径消耗的电流。
    2) 2) 2)您能否解释为什么将 R2连接到 VIN-会引入误差电压? (我看不到、希望您能解释一下)
    3) 3)我想验证我是否正确地查看了-48V 电源和负载连接、并且与您的情况相同。
    我看它的方式是:
    J1-3 (GND_ISO)直接连接到电源(或电池)的正极端子
    J1-2 (VIN-)直接连接到电源(或电池)的负极端子
    J1-1 (VIN+)连接到负载的一侧
    负载的另一侧连接到(GND_ISO)

    是这样吗?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Frank、

    对于您的第一个问题、我指的是整个系统位于负载侧。 很抱歉、我不是很清楚。

    对于第二个问题、电压测量存在小误差、因为如果 R2连接到 VIN-那么您将查看负载和分流器的总线电压、而不仅仅是负载。 但是、该电压差非常小。

    第三、我相信您正在正确地查看电源和负载连接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Mitch、
    如果我们查看的是相同的电源和负载连接、那么很抱歉、但我完全不理解您的答案。
    "负载侧的整个系统"是什么意思?(我不能关注您所说的内容、图片确实会有所帮助)
    电压测量是作为 VIN+和 VIN-之间的差值进行的? (那么、"负载的总线电压"是什么意思?
    如果您像我所解释的那样实际绘制了连接,并像我所解释的那样引用了 J1的3个端子和负载连接,并且如果电压测量是 VIN+和 VIN-之间的差值,那么您所说的对我没有意义。

    请确认您实际上已经在连接中绘制了、就像我所说并分析了生成的电路一样。 (我想我们仍在研究不同的电源和负载连接)

    尊敬的、
    弗兰克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    下面是负载侧的意思:

    我参考的电压测量不是 VIN+和 VIN-两端的差分电压、而是 Vbus 电压测量。 从上面的图表中、您可以看到 INA226进行了两个不同的测量。 一种测量方法是测量电流(差分电压)、另一种测量方法是测量总线电压 Vbus。  第二次测量允许 INA226计算功率。  因此、为了澄清这一点、在上图中、INA226使用 Rshunt 负载侧的 Vbus 引脚测量总线电压。  如果您将 R2连接到 Vin、则 Vbus 将在 Rshunt 的-48V 侧测量、这将稍有不同。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、现在我已经理解了、但遗憾的是、假设分压器被考虑在内、您要么获得一个更准确的 VBUS 测量值(R2被连接至 VIN+)、要么获得一个更准确的电流测量值(R2被连接至 VIN-)。 我会更准确地进行电流测量、因为分压器已经引入了测量误差。 你同意吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TIDU361.pdf 文档中的图7证明了我的断言:R2应该连接到 VIN-

    R2连接到 VIN+时、由于分流电阻器上的压降会添加到 VBUS 电压测量中、VBUS 电压测量值会因负载电流相关误差而损坏。

    原理图 A-1是完全错误的、应该被确认和纠正。

    QED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确、图7显示可以将 R2连接到 VIN-。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    第2.1.2段还指出了这一点
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    第2.1.1段还指出"请注意 INA226测量总线电压 Vbus 的相关值
    GND_INA" 图6进一步说明了连接到 VIN-的 R2。
    因此、将 R2连接到 VIN+是绝对错误的。
    由于分压器电流错误地流经 R SHUNT、因此它将产生与负载电流相关的误差和恒定电流误差偏移。
    我认为测量数据也反映了这种误差、因为图形显示了非线性行为。
    评估板显然存在错误、因此 TI 应予以确认并继续。
    谢谢