This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS2115A:从 IBIS 转换为 SPICE 模型以进行仿真

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS2115A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/564994/tina-spice-tps2115a-conversion-from-ibis-to-spice-model-for-simulation

器件型号:TPS2115A
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

是否有办法将 IBIS 模型(IBIS 版本4.1)转换为 SPICE 模型以进行行为仿真? 某些 Web 工具只能将 IBIS 模型转换为低于3的版本。 一个示例器件是 TPS2115A、其 IBIS 模型版本为4.1。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pengyu、

    您不会通过从 IBIS 转换获得行为模型、因为它不包含该类型的信息。 以 TPS2115A 为例、IBIS 模型仅针对 STAT、D1和 D2控制引脚进行开发。

    如果您尝试使用这些工具、您将看到转换后的模型基本上是 RC 网络。

    此致、
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、JC、

    那么、如果我想在 SPICE 仿真器中模拟 TPS2115A、我该怎么办?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    彭圭

    我刚才给你发送了一个 PM。

    谢谢、
    JC