请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2115A 主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
您好!
是否有办法将 IBIS 模型(IBIS 版本4.1)转换为 SPICE 模型以进行行为仿真? 某些 Web 工具只能将 IBIS 模型转换为低于3的版本。 一个示例器件是 TPS2115A、其 IBIS 模型版本为4.1。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.