This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Patrick:
所需的设计测试条件
输入:9~36V、输出:36V、输出电流5A
对应于降压/升压转换器、没有 WEBENCH 解决方案。
如果您使 VinMin=VinMax-36V、Vout=35V、Iout=5A、则有多种解决方案、LM25085x 是排名最高的模型。
此致、
弗洛拉
电源 大多数 WEBENCH 解决方案无法达到 Dmax=100%、因为我们的计算包括 RDS (on)、 DCR、死区时间 和其他 损耗
您好 Flora、
以下是客户情况。 它们具有12V~24V 电源。 Iout=2A。 设计的一些示例。 但是、当更改 IOUT 5A 时、我们可以得到它。 LM5122能否 在12V~24V 输入电压下不支持 IOUT 5A? 谢谢你。
BR
Patrick