请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5122 您好!
下面是 LM5122条件。 但客户无法在 Webench 上按此条件进行仿真。 有任何问题吗? LM5122是否支持该电源? 谢谢你。
输入:9~36V
输出:36V
输出电流5A
BR
Patrick
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Patrick:
所需的设计测试条件
输入:9~36V、输出:36V、输出电流5A
对应于降压/升压转换器、没有 WEBENCH 解决方案。
如果您使 VinMin=VinMax-36V、Vout=35V、Iout=5A、则有多种解决方案、LM25085x 是排名最高的模型。
此致、
弗洛拉
电源 大多数 WEBENCH 解决方案无法达到 Dmax=100%、因为我们的计算包括 RDS (on)、 DCR、死区时间 和其他 损耗