This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:Webench 仿真问题

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/620019/lm5122-webench-simulation-question

器件型号:LM5122

您好!

      下面是 LM5122条件。 但客户无法在 Webench 上按此条件进行仿真。 有任何问题吗?  LM5122是否支持该电源? 谢谢你。  

输入:9~36V

输出:36V

输出电流5A

BR

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    现在我们来看看 WEBENCH 论坛。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    所需的设计测试条件

    输入:9~36V、输出:36V、输出电流5A

    对应于降压/升压转换器、没有 WEBENCH 解决方案。

    如果您使 VinMin=VinMax-36V、Vout=35V、Iout=5A、则有多种解决方案、LM25085x 是排名最高的模型。

    此致、

    弗洛拉

    电源 大多数 WEBENCH 解决方案无法达到 Dmax=100%、因为我们的计算包括 RDS (on)、 DCR、死区时间 和其他  损耗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Flora、

                以下是客户情况。 它们具有12V~24V 电源。 Iout=2A。 设计的一些示例。 但是、当更改 IOUT 5A 时、我们可以得到它。  LM5122能否 在12V~24V 输入电压下不支持 IOUT 5A? 谢谢你。  

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    对此有什么意见吗? 谢谢你。

    BR
    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    我们将对此进行研究。 我们很快会回来。

    此致、
    Mahantesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    如果 Vin=12V 至24V、 Iout=5A 且 Vout-=36V Webench 未创建设计、因为 Webench 数据库中不存在合适的 FET。 但是、您可以针对这种情况创建高达4A 的设计。

    此致、
    Mahantesh