This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM5165:仿真中的高电感器电流

Guru**** 2533840 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/611707/tina-spice-lm5165-to-high-inductor-current-in-the-simulation

器件型号:LM5165
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

你(们)好

我正在尝试在 Tina 中模拟 lm5165Y。 我从 WebBench 下载了模型、他们修改了外部组件以使用不同的配置进行实验。 我的问题是仿真电感器电流远高。 我希望电流限制为240mA、因为 ILIM 接地、但在仿真中电流会超过2A。

是我做了一些不好的事情、还是仿真模型中有问题?

此致

Klaus Moelholm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我已附上 Tina 原理图文件。

    此致

    Klaus Moelholme2e.ti.com/.../webench_5F00_design_5F00_4608119_5F00_9.tsc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Klaus、您好!

    我们将对此进行评估、并在评估完成后立即返回给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Klaus、您好!

    感谢您的等待。

    在测试台中、如果 Rt 值设置为10m、如下面的快照所示

    Rt 值决定组件的频率。 由数据表中的以下公式进行管理

     

     

    由于 RT 值保持为10m、因此频率输出为18.85G Hz、超出范围(Fsw 范围为100kHz 至600kHz)、因此这种情况似乎是不可接受的。 此外、它不遵循以下公式、因为这种情况下的 Vin 为24V (超出最小 Ton)

    作为一种解决 方案、您可以选择最大频率、即600k (Rt=31.6Kohm)、保持相同的 VIN、Vout 和 Iout 条件(保持 Cin、CFF 和 ESR 相同)。 在600kHz 为 Fsw 的情况下、L 和 C 会相应地发生变化。 请在下面找到相同的结果

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manoj、

    设置 Rt = 10m Ω 时的意图是 仿真0 Ω 电阻器、从而选择 PFM 运行。 看起来模型不像 预期的那样理解这一点。

    此致

    Klaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Klaus、您好!

     RT 引脚必须短接 至地以选择 PFM 运行模式。

    此外,即使这样做之后,我们也会看到电感器电流中的尖峰,因为在这种情况下使用的电感器值太小。 所需的最小电感器值 可使用如下所示的数据表公式计算得出

    其中、该组件的 Vinmax 为65V、tonmin 为180ns、并考虑最大峰值电流本身为240m (这是 ILIM 引脚接地时的电流限制)。 所需的最小电感器值为48uH。  

    将 L 值代入50uH 并将 Rt 引脚接地后、结果如下图所示