主题中讨论的其他器件:TINA-TI
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
你(们)好
我正在尝试在 Tina 中模拟 lm5165Y。 我从 WebBench 下载了模型、他们修改了外部组件以使用不同的配置进行实验。 我的问题是仿真电感器电流远高。 我希望电流限制为240mA、因为 ILIM 接地、但在仿真中电流会超过2A。
是我做了一些不好的事情、还是仿真模型中有问题?
此致
Klaus Moelholm
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
你(们)好
我正在尝试在 Tina 中模拟 lm5165Y。 我从 WebBench 下载了模型、他们修改了外部组件以使用不同的配置进行实验。 我的问题是仿真电感器电流远高。 我希望电流限制为240mA、因为 ILIM 接地、但在仿真中电流会超过2A。
是我做了一些不好的事情、还是仿真模型中有问题?
此致
Klaus Moelholm
Klaus、您好!
感谢您的等待。
Rt 值决定组件的频率。 由数据表中的以下公式进行管理
由于 RT 值保持为10m、因此频率输出为18.85G Hz、超出范围(Fsw 范围为100kHz 至600kHz)、因此这种情况似乎是不可接受的。 此外、它不遵循以下公式、因为这种情况下的 Vin 为24V (超出最小 Ton)
作为一种解决 方案、您可以选择最大频率、即600k (Rt=31.6Kohm)、保持相同的 VIN、Vout 和 Iout 条件(保持 Cin、CFF 和 ESR 相同)。 在600kHz 为 Fsw 的情况下、L 和 C 会相应地发生变化。 请在下面找到相同的结果
如果您有任何疑问、请告诉我。
谢谢、
曼诺伊