This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 设计用于驱动推挽式驱动配置的控制板

Guru**** 2929280 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS5401, TPS561201, TPS561208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/738404/designing-a-control-board-to-drive-pushpull-drive-configuration

主题中讨论的其他器件:TPS5401TPS561201TPS561208

我正在设计一个 PCB 来驱动推挽式配置、在由栅极驱动器 IC 驱动的推挽式变压器的两个线圈上使用 MOSFET。在我的设计的最后一个版本中、 在测试阶段,我碰巧看到,当我的控制器开始使用驱动器切换栅极时, 当大电流流经变压器线圈时、噪声水平会上升到较大的范围。在我的设计中、降低这种影响的可能方法是什么? 在之前的版本中、我碰巧只使用5V LDO 为其供电。但在这个版本中、我已将我的设计更改为 TPS5401 IC、以降压到足以为 MCU 供电的5V 电源。查看场景、您是否认为我需要在中实现任何其他电路 降低影响电源的噪声级别的设计? 我是否应该继续使用为设计选择的电流降压转换器 IC?它是否能够直接承受此类开关噪声?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已将您的请求重定向至 TI 内部的正确团队。

    此致、
    Katelyn Wiggenhorn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Amal:

    您能不能布置相关电路部分的波形、并描述噪声对电路的影响。

    谢谢

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      HAI、请在图像中找到正在探测的栅极信号和5V 电源。第一个和最后一个通道是连接了 MOSFET 的推挽式变压器的栅极信号。中间的通道显示了5V 电源 supply.please 请注意、开关或占空比增加时 电源也有一定的影响。请仔细查看所附的图像。黄色和浅蓝色是栅极信号,中间的蓝色是5V 电源。请注意,它来自5V 稳压器(L78M05) IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在图片中看到、栅极信号往往低于零电平、为什么呢? 是由于电源的波动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Amal:

    很抱歉、这里的延迟响应、我认为栅极驱动变为低电平时的高频振铃是因为 MOSFET 的漏极也会振铃、这会耦合到栅极驱动电压的测量信号中。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海彼得

    是的、我知道、开关会影响我的电源、在这种情况下、如何选择电源? 我是否应该在电源中实施任何额外的滤波器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我应该选择不同的电源吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amal:

    隔离式或非隔离式电源要求、输入电压范围、输出电压和电源的基本规格是什么?

    如果您需要非常低的噪声设计、LDO 是理想选择、但其功耗能力有限。

    您是否曾尝试过 webench 工具 www.ti.com/.../webench-power-designer.html,以了解它为您的应用推荐了哪些解决方案?

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    海彼得
    实际上、我的输入电压为12v、我需要5V 的输出电压。我只需要一个能够提供小于500mA 的非隔离电源。具体而言、最好是具有低噪声和更低纹波的电源。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Amal:

    这种类型的应用由另一个产品线支持、我在这篇文章中复制了它们、以便他们可以为您的12V 至5V/500mA 设计建议解决方案。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Amal:

    很抱歉耽误你的时间、让我看看我是否能得到你的回复。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Amal、

    如果 VIN=12V、Vout=5V、Iout=0.5A、我建议将 TPS561208或 TPS561201 (17V、1A 转换器)用于直流/直流降压转换器。

    www.ti.com/.../tps561201.pdf


    为了了解降压转换器产品系列和设计折衷、我建议使用 Webench 电源设计工具 :webench.ti.com/.../select

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我按照评论中的建议选择了 TPS561系列。我已启动设计程序、并将在测试后更新 IC 的性能。