Other Parts Discussed in Thread: TPS5401, TPS561201, TPS561208
海
我正在设计一个 PCB 来驱动推挽式配置、在由栅极驱动器 IC 驱动的推挽式变压器的两个线圈上使用 MOSFET。在我的设计的最后一个版本中、 在测试阶段,我碰巧看到,当我的控制器开始使用驱动器切换栅极时, 当大电流流经变压器线圈时、噪声水平会上升到较大的范围。在我的设计中、降低这种影响的可能方法是什么? 在之前的版本中、我碰巧只使用5V LDO 为其供电。但在这个版本中、我已将我的设计更改为 TPS5401 IC、以降压到足以为 MCU 供电的5V 电源。查看场景、您是否认为我需要在中实现任何其他电路 降低影响电源的噪声级别的设计? 我是否应该继续使用为设计选择的电流降压转换器 IC?它是否能够直接承受此类开关噪声?